Cómo y cuándo utilizar la mecha de soldadura
¿No sería genial si todos fuéramos perfectos y nunca tuviéramos problemas con un proyecto de soldadura? Lamentablemente, en el mundo real no funciona de esa manera. Para pequeños proyectos la mecha de soldadura o trenza para desoldar puede ayudarnos a salvar el día.

En qué consiste: Trozos de alambre de cobre trenzado, normalmente de 18-42 AWG. Esto es ideal para utilizar cuando se necesita obtener la mayor cantidad posible de puntos de soldadura separados por una unión de puente, o la extracción de un componente. El uso de una bomba de soldadura puede ser difícil con las dos manos ocupadas y la tarea puede resultar complicada, pero además no elimina la soldadura no deseada del modo eficiente como lo hace la mecha cuando se utiliza adecuadamente.
Para utilizar la mecha de soldadura, simplemente coloque el extremo de la mecha en la soldadura que desea quitar y, a continuación, coloque la punta de soldadura calentada sobre la misma. La trenza se calienta y alienta la soldadura a "mecharse" en ella. Cuando empieza a trabajar, podrá incluso ver la soldadura que se absorbe en la mecha. Esto también funciona bien para las pequeñas uniones que están muy juntas ya que usted puede cortar el extremo de la mecha en un ángulo de modo que tenga un pequeño punto exacto con el que trabajar.

Si la mecha de soldadura se torna completamente saturada (como se muestra arriba) con soldadura y necesita eliminar más cantidad, simplemente corte la parte excedente y continúe. Cuando haya terminado de eliminar toda la soldadura no deseada, corte la porción utilizada y está lista para usar de nuevo. Ahora, esto no es ideal si se necesita eliminar una gran cantidad de soldadura. En este escenario, sería más simple comenzar con una estación de soldadura o bomba y luego arreglar los detalles con la mecha de soldadura.
La mecha de soldadura está disponible con o sin fundente y con varios tipos de flujo. El flujo ayuda a limpiar la superficie(s) a calentar lo cual inevitablemente ayuda al flujo de soldadura. Se recomienda añadir flujo a la mecha de soldadura que no esté ya cubierto con mecha de soldadura o que ya lo tiene pero ha envejecido. Para mayor información sobre el flujo y los diferentes tipos, consulte el blog que aparece aquí.
En resumen, la mecha de soldadura no es la herramienta adecuada para cada trabajo, pero es un buen elemento para tener a la mano para soluciones rápidas.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum