Suministro de alta potencia y seguridad eléctrica

(Fuente de la imagen: Molex).

La electricidad hace que nuestro mundo moderno se mueva. Sin embargo, también puede ser peligrosa, especialmente, en el lugar de trabajo. Por ejemplo, la Agencia Ejecutiva para la Salud y Seguridad (HSE) del Reino Unido, una agencia gubernamental, recibe cerca de 1,000 informes de accidentes laborales que involucran quemaduras o descargas eléctricas cada año, de los cuales alrededor de 30 son fatales. Además, la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Estados Unidos incluye la electrocución como parte de los “Fatales cuatro” de la industria de la construcción, en donde se contabilizaron 71 muertes solamente en 2017.

Cuando se transmiten altos voltajes y corrientes de electricidad en las fábricas, los vehículos comerciales, los aviones, los equipos médicos, los servidores y otras aplicaciones de alta potencia, la descarga electrostática (ESD) puede producir daños corporales, daños al equipo e incluso la muerte.

Los relámpagos y las sobrecargas eléctricas hechas por el hombre son dos tipos de descargas electrostáticas. Sin embargo, cuando un sistema involucra alto voltaje o alta corriente junto con grandes cantidades de circuitos de cobre, las EMI y RFI también pueden causar problemas al interferir con el funcionamiento adecuado del equipo. Por ejemplo, si hay motores funcionando en un sistema de banda transportadora cerca de barras comunes, las EMI y RFI podrían afectar el rendimiento y la precisión de los sensores cercanos.

Una referencia de conexión a tierra, como la de los puentes de conexión a tierra de Molex, atrae potencialmente un exceso de potencia dañino y lo referencia a tierra. Esto puede proteger a los trabajadores de electrocutarse y al equipo de dañarse, también asegura el rendimiento al absorber las interferencias EMI y RFI.

Primeras tres ventajas de los puentes de conexión a tierra de Molex

Puentes de conexión a tierra de Molex (Fuente de la imagen: Molex)

Los puentes de conexión a tierra de Molex ofrecen tres ventajas distintivas:

  1. Clasificación UL: Todos los puentes de conexión a tierra de Molex disponibles en Digi-Key poseen la clasificación UL y, por lo tanto, entregan calidad garantizada. Probados meticulosamente, de acuerdo con los rigurosos estándares de Underwriter Laboratories, nuestros puentes de conexión a tierra cumplen con los requisitos para ganar la clasificación UL oficial.
  2. Flexibilidad: Los puentes de conexión a tierra de Molex son plegables y flexibles, lo que facilita su adaptación en espacios disponibles en oposición al cobre rígido que necesita diseñarse de manera personalizada.
  3. Rentabilidad: Debido a que se ofrecen como productos estándares y a menudo necesitan poca o ninguna personalización. Los puentes de conexión a tierra de Molex son más económicos que los rígidos de cobre hechos a medida.

Los puentes de conexión a tierra de Molex como soluciones del suministro de potencia

Suministrar potencia del punto A al punto B es crucial en un mundo que se mueve con la electricidad, y los puentes de conexión a tierra de Molex pueden contribuir con los sistemas de suministro de energía al funcionar como barras comunes flexibles. Asimismo, cuando los sistemas de interconexión de alta corriente Coeur de Molex (también disponibles en Digi-Key) están integrados con los puentes de conexión a tierra, los clientes tienen una solución de barra común completa con conector de fácil acoplamiento y bajo perfil.

Con rápida disponibilidad a través de Digi-Key, los puentes de conexión a tierra de Molex y los sistemas de interconexión de alta corriente Coeur proporcionan una solución completa para sus necesidades de seguridad y suministro de potencia. Para consultas personalizadas, comuníquese con molex@digikey.com para obtener más información.

Información sobre el autor

Image of Kathy Hutton

Kathy Hutton, gerente de productos de DigiKey, ha formado parte de DigiKey desde 2003 y está a cargo de los productos electromecánicos, pasivos y de interconexión. Se comunica a diario con ingenieros/clientes (tanto internos como externos) para ayudar a impulsar las ventas con conocimiento exhaustivo de los productos. Kathy tiene un título técnico en electrónica/automotriz y formó parte del equipo de Ingeniería de aplicaciones de DigiKey antes de su puesta en la Administración de productos. Fuera del trabajo, es una ávida pescadora, tanto a nivel de competencia como por entretenimiento en el agua.

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum