Instalación de puerta para perros con espuma 3M
Sentados junto a la puerta trasera, mirando con nostalgia a las ardillas y otras criaturas que se divierten bajo el sol de verano, ese era un día habitual para los cachorros, deseando poder pasar todo el día al aire libre. Fue entonces cuando se tomó la decisión: instalar una puerta contra tormentas con una puerta para perros incorporada. Todo salió de acuerdo al plan. Pedir. Recoger. Retirar la puerta vieja. Ensamblar la puerta nueva. Instalar la puerta nueva. Solo un problema: cuando el marco de la puerta ya no sea cuadrado, lo pasará mal.
A pesar de realizar los ajustes máximos en el ensamblaje de la puerta, quedó un espacio de 1/4” en el lado sin bisagras entre la parte superior de la puerta contra tormentas y la jamba principal. El espacio disminuyó de tamaño a medida que se movía por la parte superior de la puerta hacia el lado de las bisagras y se volvió inexistente en el punto medio. Esto dejó alrededor de 18” de exposición sin sellar al aire exterior. Mosquitos y otros.
Una solución rápida: espuma microcelular. Una tira de ISOLOSS™ LS-1525 adherida a lo largo de la parte inferior de la jamba principal mantiene a los insectos fuera y elimina la corriente de aire que sopla a través del espacio. Cuando la puerta se cierra, la espuma crea un respaldo acolchado para que la parte superior de la puerta descanse, creando una ligera compresión en la espuma que ayuda a crear un sello de burlete de uso ligero.
Resultado final: el acceso durante todo el día a una puerta para perros les da a los perros la capacidad de jugar afuera a su gusto. ¿Qué es lo que realmente hacen? Se sientan adentro con el aire acondicionado, mirando con nostalgia a las ardillas y otras criaturas que se divierten bajo el sol de verano. Al menos no hay mosquitos en la casa.

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum