Conectar Pi a la PC

La Raspberry Pi es un microcontrolador muy popular. Esto se debe a que es, básicamente, una minicomputadora Linux. Puede conectar fácilmente un monitor a su conector HDMI, un mouse y un teclado a conectores USB, y estará lista para usar. El problema surge porque esto no siempre funcionará. Para algunos, sería más fácil conectar su Raspberry Pi a una computadora portátil. El problema es que no puede simplemente conectar el micro USB directamente desde la Pi a la computadora portátil, abrir su IDE y realizar la programación. Debe ir por una ruta ligeramente diferente. Lo bueno de la Raspberry Pi es que hay múltiples opciones para que pueda elegir la que mejor le funcione.
Solo necesita un par de elementos para que funcione. Los elementos necesarios son: una Raspberry Pi, una fuente de alimentación, una computadora, una conexión a Internet, un adaptador FTDI USB a serie, y los programas Putty y VNC viewer en su computadora. De esta manera, puede conectarse a la Raspberry Pi a través de USB o una conexión a Internet. También puede tener un terminal SSH o un escritorio completamente virtual.
Puede ver los diferentes métodos en el siguiente video. Es muy fácil acceder con estos procedimientos. Sugeriría comenzar con el método USB, ya que SSH no siempre está habilitado en la Raspberry Pi de forma predeterminada. Puede habilitarlo fácilmente pasando por el menú de configuración mediante el comando “sudo raspi-config”. La Raspberry Pi es muy potente y le ofrece muchas opciones con las que trabajar.
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum