Arduino lanza el UNO Q

Ingenieros, estudiantes y entusiastas de la electrónica se regocijan: Arduino ha lanzado su UNO Q de próxima generación, una computadora de placa única que combina un microprocesador compatible con Linux Debian con un microcontrolador STM32U585 en tiempo real. Juntos, este SBC asequible permite la computación puente de alta velocidad con control en tiempo real y hace posible el desarrollo de Edge AI.

Arduino UNO Q. (Fuente de la imagen: DigiKey)

Esta placa fue hecha para ser la mejor amiga de los sensores y los escudos UNO: productos como los Modulinos se pueden emparejar fácilmente a través del conector QWIIC integrado, los escudos de 3.3 V aún se pueden usar gracias a los encabezados de caja estándar de factor de forma UNO y los encabezados de alta velocidad en la parte inferior de la placa la hacen compatible con Arduino Carriers.

El UNO Q puede ejecutarse en uno de dos modos: conectado a PC o modo independiente. El modo PC-Connected es el método tradicional de conectar el UNO Q a una PC a través de un conector USB-C. En el modo independiente, el App Lab de Arduino puede ejecutarse directamente en el UNO Q simplemente conectando un monitor, un teclado y un mouse a través de una placa base o una base USB-C.

Arduino App Lab es un entorno de desarrollo gratuito todo en uno que fusiona bocetos de Arduino, scripts de Python y modelos de IA desde una sola interfaz. Los ejemplos prediseñados permiten experimentar las capacidades de IA en cuestión de minutos, con capacidades para personalizar y modificar completamente el código de demostración. Los ejemplos de AI App Lab incluyen detección de rostros, reconocimiento de sonido, clasificación de imágenes, detección de palabras clave y más.

Obtenga más información en https://www.digikey.com/en/product-highlight/a/arduino/uno-q-microcontroller-board.

Información sobre el autor

Image of Linzee Loerzel Lindsay Foy, técnica en ingeniería de aplicaciones en DigiKey, ha trabajado en DigiKey desde 2005 y es responsable de responder preguntas técnicas de los clientes sobre diferentes proyectos así como también de escribir contenido técnico. Tiene títulos en Electrónica automotriz y Marketing de componentes electrónicos de Northland Community & Technical College En su tiempo libre, Lindsay disfruta de trabajar como voluntaria en el programa Minnesota Master Gardner, de tomar cursos MOOC y de viajar.
More posts by Lindsay Foy
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum