La AI hace posible la educación combinada en los salones de clases gracias a las cámaras de encuadre automático

Vivimos en una época impredecible en donde, nos guste o no, las políticas e instrucciones para lidiar con la pandemia cambian tan seguido como el clima de Tampa, Florida. La forma en que las escuelas dictan clases a diario es un área que sufrió importantes cambios durante los últimos 18 meses.

A medida que se vuelve a las aulas, los profesores, estudiantes y personal de IT (Tecnología de la Información) se enfrentan a menudo al desafío de equilibrar las clases tanto presenciales como a distancia. No basta con prepararse para el aprendizaje en persona o a distancia; hay que prepararse para ambos y, para hacerlo aún más desafiante, al mismo tiempo.

(Fuente de la imagen: VDO360)

A estas alturas, la mayoría de los profesores ya han tenido la experiencia de enseñar a distancia gracias a la gran cantidad de plataformas para videoconferencias disponibles, desde Zoom hasta Google Meet y muchas más. Con una cámara web básica, un micrófono y bocinas, el profesor puede simular estar físicamente presente ante sus estudiantes a distancia, desde la seguridad de su propio espacio de reunión.

Pero a medida que se vuelve lentamente a la presencialidad en las aulas y se retoma un ambiente educativo más tradicional, las escuelas se enfrentan a un nuevo desafío: no todos los estudiantes volverán a los salones de clases. Esto genera un dilema completamente nuevo: ¿cómo enseñar tanto a los estudiantes presenciales como a los que permanecen en sus hogares? En un ambiente educativo combinado (también denominado híbrido), no basta con que el profesor se siente en frente de una computadora para enfocarse en los estudiantes a distancia, sino que al mismo tiempo también debe interactuar y conectarse con los estudiantes presentes en el salón de clases.

De repente, todo lo que aprendimos y practicamos con el aprendizaje a distancia ya no nos fue útil. Debimos asegurarnos de estar bien vestidos de la cintura para abajo, ya no servía sentarnos detrás de un escritorio todo el día, y tuvimos que colocar una cámara que pudiera seguir nuestros movimientos de manera eficaz para transmitirlos a los estudiantes remotos.

Durante el último año, la industria cambió las cámaras mecánicas PTZ por aquellas que no poseen partes móviles pero que cumplen la misma función, lo cual se debe en gran medida al desarrollo de las cámaras inteligentes. Los últimos diseños de cámaras que se basan en la AI (que significa inteligencia artificial) han reorganizado los salones de clases y eliminado la necesidad de contar con sistemas de rastreo complejos u operadores de cámaras. Gracias a la AI, las cámaras ahora pueden encuadrar automáticamente un área y mantener a las personas frente a la cámara perfectamente centradas. Esto es de gran ayuda cuando se enseña en un ambiente educativo híbrido o combinado.

VDO360 ofrece la función de encuadre automático Natural Vision™ en su cámara NavAI para reducir la fatiga por videoconferencia y mantener interesados a los participantes remotos. Esta función de encuadre automático simula la presencia física de un operador de cámara en el lugar y ajusta la posición de la cámara según el movimiento del profesor. Diseñada para ambientes educativos y de capacitaciones, esta cámara ofrece una calidad de hasta 4K HD, un puerto USB para una conexión simple, y cuenta con un FOV (campo de visión) de 120º para una cobertura excepcional del sujeto en el aula. La NavAI también es lo suficientemente pequeña como para instalarla en cualquier sitio sin obstruir la visión. Es la cámara 4K con encuadre automático más pequeña del mundo (al momento de escribir este blog) con un diseño cúbico de tan solo 1.75”, y se puede instalar en un monitor, laptop o incluso sobre un trípode gracias a su diseño de montaje flexible. Sus dos micrófonos incorporados son extremadamente sensibles y pueden captar con precisión al presentador a medida que se mueve por el salón de clases.

La educación híbrida o combinada ha sido un gran desafío durante la pandemia. Al dotar a cada aula de una cámara de encuadre automático asequible, se podrá ayudar a las escuelas de todo el mundo a prepararse para manejar cualquier ambiente educativo. Para obtener más información, visite www.vdo360.com/camera/navai.

VDO360: visión, dedicación y valor excepcional

Información sobre el autor

Image of Pat Cassella

Pat Cassella was an early innovator in the development of the streaming classroom and has been involved in distance/digital learning for close to 30 years. A former President of the United States Distance Learning Association, Pat continues to help schools design, implement, and deploy technology used to improve communication between teachers and students.

More posts by Pat Cassella
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum