La cinta retrorreflectante de 3M engaña a la oscuridad

Viajar por el norte de Minesota puede ser difícil, especialmente en los meses de invierno cuando las horas de luz son cortas. Esas horas oscuras hacen que sea difícil ver las cosas de noche. Lo que sí se ven claramente son las señales de tránsito a lo largo de la carretera que brillan mucho en la oscuridad. Lo que tal vez no sepa es que esas señales están hechas de láminas, tintas y revestimientos retrorreflectantes de 3M. Durante más de 80 años, 3M ha logrado que las carreteras sean más seguras. En varios estudios, incluido uno de National Highway Traffic Safety Administration (Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras), se ha demostrado que agregar cinta retrorreflectante a los vehículos puede ayudar a prevenir accidentes, lesiones y muertes en las carreteras.

Decidí que iba a comprar un poco de este material y probarlo. Quedé tan impresionado por la simplicidad con la que se adhería y por ver directamente las medidas de seguridad adicionales que le agregaba a mi todoterreno, a mi remolque y a mi buzón de correo. Usé el número de pieza 19-913-32-2 in X 18 in - ND en las siguientes imágenes de ejemplo. Aquí hay más información sobre la serie 913.

(Fuente de imagen: Kathy Hutton)

(Fuente de imagen: Kathy Hutton)

(Fuente de imagen: Kathy Hutton)

A continuación, verá que hay tres niveles diferentes de rendimiento y observará las aplicaciones a las cuales se ajusta más su uso. Las láminas reflectantes de Diamond Grade (DG3) cumplen con ASTM D4956 Tipo XI. Estas láminas altamente reflectantes usan tecnología prismática de cubo completo 100% eficiente que refleja casi el doble de la cantidad de luz de vuelta a la fuente, en forma de láminas prismáticas de alta intensidad. Las láminas prismáticas de alta intensidad cumplen con los estándares de rendimiento de grado medio y ASTM D4956, tipo IV. Estas láminas reflectantes usan tecnología de esquina de cubo de policarbonato y suelen usarse para las señales reflectantes de tránsito y de carretera. El grado de ingeniería ocurre cuando la seguridad es una preocupación, pero en una ubicación no crítica (un ejemplo podría ser un buzón de correo). Lea la información de referencia aquí.

(Fuente de imagen: 3M)

En DigiKey, ofrecemos una variedad de colores, tamaños y formas de todas estas cintas y, actualmente, tenemos más de 900 números de piezas disponibles para pedidos. Si hay algo que no tenemos, podemos ofrecerle una cotización sin compromiso. Solo comuníquese con nosotros escribiendo a CustomCut.3MProducts@digikey.com.

A continuación, incluí información adicional que me resultó útil al investigar sobre esta línea de productos.

En conclusión, la cinta retrorreflectante de 3M es una inversión en seguridad para usted, sus pasajeros y otros conductores. Es imprescindible para las motocicletas, los remolques, los tractores, las casas rodantes, los todoterrenos, las motos de nieve, los buzones de correo, los botes, las bicicletas, los carritos de golf, las pistas de patinaje sobre hielo, los monopatines, la ropa, los zapatos, los cascos de ciclista, los chalecos salvavidas, las mochilas de niños, los postes, las escaleras, los objetos colgantes e incluso su cabina de caza. Las aplicaciones son infinitas. ¿Para qué la usaría usted? Nos encantaría saberlo o leer sus preguntas en nuestro TechForum.

Información sobre el autor

Image of Kathy Hutton

Kathy Hutton, gerente de productos de DigiKey, ha formado parte de DigiKey desde 2003 y está a cargo de los productos electromecánicos, pasivos y de interconexión. Se comunica a diario con ingenieros/clientes (tanto internos como externos) para ayudar a impulsar las ventas con conocimiento exhaustivo de los productos. Kathy tiene un título técnico en electrónica/automotriz y formó parte del equipo de Ingeniería de aplicaciones de DigiKey antes de su puesta en la Administración de productos. Fuera del trabajo, es una ávida pescadora, tanto a nivel de competencia como por entretenimiento en el agua.

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum