Por qué las carcasas traseras son cruciales para los altavoces en miniatura

Por Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky

Los altavoces no sólo dependen de sus componentes internos, sino también del entorno acústico en el que funcionan. Para los altavoces mini y micro, la carcasa trasera es un elemento estructural y acústico vital, que influye directamente tanto en la calidad del sonido como en la durabilidad a largo plazo. En este artículo hablaremos de la importancia crucial de las carcasas traseras en los altavoces y de cómo diseñarlos teniéndolos en cuenta. Sin embargo, para entender esta relación hay que partir de los principios básicos del funcionamiento de los altavoces.

Conceptos básicos del altavoz

Fundamentalmente, todos los altavoces comparten el mismo principio de funcionamiento: una bobina móvil suspendida dentro de un campo magnético mueve el diafragma hacia delante y hacia atrás, generando variaciones en la presión del aire que percibimos como sonido.

La diferencia radica principalmente en la escala. Los altavoces convencionales de mayor tamaño cuentan con diafragmas sólidos y suspensiones que se ven menos afectadas por pequeños cambios en la presión del aire. Por otro lado, los altavoces mini y micro utilizan suspensiones más ligeras y flexibles que responden significativamente a las características del recinto. Por eso, el diseño del recinto es un factor clave para lograr un rendimiento equilibrado. En general, la gestión de la contrapresión, el mantenimiento de la estabilidad del diafragma y el ajuste de la respuesta en frecuencia son consideraciones de diseño esenciales, no solo para los transductores pequeños, sino también para los altavoces grandes de alta precisión.

Para profundizar en los conceptos fundamentales de los altavoces, consulte el artículo de Same Sky La guía completa para la selección de altavoces.

Diagrama de la construcción básica de un altavozFigura 1: Estructura básica de un altavoz. (Fuente de la imagen: Same Sky)

Información sobre la carcasa trasera

La carcasa trasera es la cavidad situada detrás del altavoz que contiene y gestiona el aire desplazado por el movimiento del diafragma. En los sistemas de altavoces en miniatura, este volumen es un elemento crítico que afecta tanto al comportamiento acústico como a la integridad mecánica.

El recinto genera una contrapresión que afecta al movimiento del diafragma e influye directamente en la respuesta en frecuencia y el nivel de presión sonora (SPL). Mientras que muchos altavoces pequeños mejoran su rendimiento con una cavidad trasera correctamente diseñada, ciertos transductores en miniatura están diseñados explícitamente para depender de una para su correcto funcionamiento. En este caso, la carcasa trasera no es solo un elemento de protección, sino un componente acústico y estructural esencial que define el rendimiento y la estabilidad del sistema.

En estas configuraciones, la carcasa proporciona una contrapresión controlada que actúa eficazmente como un muelle mecánico, limitando el recorrido del diafragma y protegiendo los componentes internos.

Esta estrategia de diseño ofrece varias ventajas. Al transferir parte de la función de suspensión al recinto, los ingenieros pueden crear altavoces más delgados y compactos sin comprometer el rendimiento. Estos diseños suelen presentar una mayor eficiencia acústica para su tamaño, amplían la respuesta en bajas frecuencias en comparación con sus homólogos de aire libre y permiten un ajuste preciso de las características de frecuencia mediante ajustes del volumen del recinto.

Sin embargo, el funcionamiento de un altavoz de este tipo sin su recinto designado puede provocar un movimiento excesivo del diafragma. Esta sobreexcursión somete a la envolvente a tensiones que pueden provocar estiramientos, deformaciones o desgarros, con el consiguiente fallo prematuro. Además de los daños mecánicos, el rendimiento se resiente: disminuye el nivel de salida, se reduce la respuesta en frecuencia y aumenta la distorsión.

Dado que estos riesgos son especialmente pronunciados en altavoces compactos con diafragmas ligeros y suspensiones conformes, es esencial respetar las especificaciones de la hoja de datos para la carcasa trasera. No cumplir con estos requisitos puede generar problemas de fiabilidad, reclamaciones de garantía y costosos rediseños.

Diagrama de la sección transversal de un altavoz en miniatura con carcasa delantera y traseraFigura 2: Sección transversal de un altavoz en miniatura con carcasa delantera y trasera. (Fuente de la imagen: Same Sky)

Ventajas adicionales de la carcasa trasera

No todos los altavoces están diseñados para necesitar una carcasa trasera. Muchos altavoces mini, micro y de tamaño normal están pensados para funcionar al aire libre y pueden funcionar eficazmente sin uno. Sin embargo, la incorporación de una carcasa puede aportar importantes ventajas acústicas y de rendimiento.

En el caso de los altavoces en miniatura, una carcasa bien diseñada puede mejorar la respuesta de baja frecuencia, suavizar las irregularidades de frecuencia y reducir la distorsión, lo que permite a los dispositivos compactos producir una calidad de sonido superior a su tamaño físico. Para los altavoces más grandes, las carcasas sirven como potentes herramientas de ajuste que ayudan a controlar las resonancias, optimizar la salida acústica y mejorar el rendimiento en espacios mecánicos limitados.

Cuando los ingenieros tratan la carcasa como un componente activo -adaptando su volumen a la conformidad del diafragma, garantizando juntas herméticas y eligiendo entre configuraciones selladas o ventiladas- pueden mejorar sustancialmente la eficiencia del sistema y lograr una salida de audio más equilibrada. Incluso cuando el recinto no es obligatorio, estas optimizaciones de diseño ponen de manifiesto por qué la integración de la carcasa suele dar lugar a un rendimiento general superior de los altavoces.

Consideraciones sobre el diseño de la carcasa del altavoz

Cuando se requiere una carcasa trasera, la integración adecuada es esencial para cumplir los objetivos de rendimiento previstos del altavoz. Empiece por consultar la ficha técnica del altavoz, prestando especial atención a las "condiciones" especificadas junto al parámetro SPL. Si es necesaria una carcasa, el volumen recomendado suele indicarse en centímetros cúbicos (cc). Si no se indica ningún valor, el altavoz puede funcionar sin carcasa, aunque agregar una carcasa puede mejorar o ajustar el comportamiento acústico.

Como ya se ha mencionado, el volumen del recinto influye directamente en la respuesta en frecuencia y el SPL. Una tolerancia de ±10% es generalmente aceptable, pero atenerse lo más posible al volumen especificado garantiza un rendimiento constante y repetible.

También es fundamental crear un prototipo y probar el altavoz con el recinto previsto en su lugar. Evaluar el rendimiento en aire libre puede producir resultados engañosos y pasar por alto posibles problemas de fiabilidad. Para obtener los mejores resultados, incorpore el diseño del recinto en las primeras fases del desarrollo. La estrecha coordinación entre los equipos de diseño mecánico y eléctrico ayuda a optimizar el rendimiento acústico, mantener los factores de forma deseados y ajustarse a las limitaciones de fabricación.

Para que una carcasa trasera funcione correctamente, el volumen de aire situado detrás del altavoz debe permanecer completamente aislado de la parte delantera. Cualquier fuga involuntaria reduce la contrapresión, disminuye el rendimiento y altera la respuesta en frecuencia, socavando la función acústica del recinto. Para mantener la separación, los ingenieros suelen utilizar juntas, carcasas de ajuste de precisión o juntas adhesivas. Si las rejillas de ventilación forman parte del diseño, sus dimensiones, geometría y ubicación deben controlarse estrictamente para preservar un flujo de aire predecible y un rendimiento acústico constante. Tanto si la caja está sellada como ventilada, es esencial mantener un flujo de aire estable.

Por último, la rejilla frontal debe proteger el diafragma minimizando la obstrucción acústica. Se recomienda una relación de superficie abierta de al menos 20% para evitar pérdidas de sonido apreciables, siendo preferible 40% o superior para aplicaciones orientadas al rendimiento. Debe mantenerse una separación adecuada entre el diafragma y la rejilla para evitar el contacto durante la excursión máxima, teniendo en cuenta tanto las tolerancias de fabricación como la posible desviación de la rejilla. El uso de materiales más finos y perforaciones redondeadas ayuda a reducir las turbulencias y la distorsión del flujo de aire, lo que contribuye a una reproducción del sonido más limpia.

La imagen de la rejilla frontal y la carcasa trasera beneficiará a muchos diseños de altavocesFigura 3: Una rejilla frontal y una carcasa trasera beneficiarán a muchos diseños de altavoces. (Fuente de la imagen: Same Sky)

Conclusión

Las carcasas traseras son fundamentales para el rendimiento, la fiabilidad y la vida útil de muchos sistemas de altavoces en miniatura. Tanto si proporcionan estabilidad mecánica como si sirven de elemento de sintonización acústica, deben considerarse componentes integrales del diseño general y no consideraciones secundarias.

Reconocer cuándo es necesaria una carcasa trasera -y diseñarla según las especificaciones- ayuda a evitar fallos prematuros, garantiza un rendimiento al nivel de la hoja de datos y agiliza el desarrollo. El cuidadoso cumplimiento de las recomendaciones sobre volumen de la carcasa, integridad del sellado y hojas de datos permite obtener resultados uniformes desde el prototipo hasta la producción.

Para proyectos cualificados, Same Sky ofrece servicios de diseño de audio personalizado, simulación acústica y desarrollo de carcasas traseras. Su equipo de ingenieros puede ayudarle a crear carcasas que cumplan los requisitos de integración acústica y mecánica.

Para los diseños en los que no resulta práctico añadir una carcasa independiente, Same Sky también ofrece altavoces con carcasas traseras integradas. Conozca estas opciones de altavoces cerrados para una integración simplificada en el diseño. O busque en su completa selección de altavoces, desde tamaños miniatura hasta estándar.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Información sobre el autor

Image of Nick Grillone

Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky

Nick Grillone brings over 10 years of customer support experience to the Same Sky's Applications Engineering team. His technical and application expertise is particularly focused on our diverse range of audio components, such as microphones and speakers, as well as our sensor technology offering. In his spare time, Nick enjoys all things outdoors with his partner and his dog, including backpacking, camping, cycling, and paddleboarding.