Qué tener en cuenta al elegir y usar una regleta de tomas

Por Art Pini

Colaboración de Editores de DigiKey de América del Norte

Desde los bancos de trabajo domésticos y las redes empresariales hasta los laboratorios y las fábricas inteligentes, el número de dispositivos alimentados por línea sigue aumentando, por lo que las tomas de corriente seguras y fácilmente disponibles son un requisito fundamental. En muchos casos, voluminosos dispositivos de consumo, como cargadores de móviles y computadoras portátiles, compiten en espacio y potencia con sierras de gran potencia, interruptores de red y puntos de acceso, sistemas de medición médica y electrónica y equipos de procesos industriales.

Al mismo tiempo, todos los dispositivos deben estar protegidos contra problemas de seguridad debidos a sobrecorrientes y cortocircuitos, protegiendo también al usuario, incluso en los entornos más duros y exigentes físicamente.

Para suministrar energía fiable y segura a la mayor variedad posible de dispositivos, aplicaciones y entornos, los diseñadores pueden recurrir a regletas de distribución de energía diseñadas pensando en la seguridad, la resistencia y la flexibilidad de la distribución de energía.

En este artículo se analizan brevemente los requisitos de distribución de energía y seguridad en los entornos doméstico, laboral y fabril, en constante evolución, incluidas las normas de seguridad asociadas. Luego presentará las regletas de distribución de energía adecuadas de Tripp Lite que cumplen esos requisitos, incluido el montaje en piso, rack o sobremesa con cables de alimentación largos, y características de seguridad como disyuntores incorporados e interruptores de alimentación iluminados y cubiertos que extienden la disponibilidad de energía de manera segura y confiable a donde más se la necesita.

La creciente necesidad de regletas de tomas

La configuración típica de una computadora doméstica consta de una computadora, un monitor, un módem/enrutador y una impresora, con un total de cuatro cables de alimentación. La toma de pared más cercana probablemente contenga dos tomas, por lo que se necesita una regleta de múltiples tomas.

La selección de una regleta empieza por determinar el número de tomas de corriente necesarias. Esto puede complicarse por la necesidad de enchufar fuentes de alimentación modulares montadas en la pared con conexiones de alimentación más grandes que el espacio estándar entre tomas. La segunda consideración es la longitud del cable de alimentación de la regleta. El cable de alimentación debe ser lo suficientemente largo para llegar a la toma de corriente con un tendido seguro. Desde el punto de vista de la seguridad, la regleta debe estar protegida por un disyuntor, a menos que esté cableada a través de un disyuntor independiente antes de la toma de pared.

Los receptáculos de las regletas están disponibles en varios materiales. El aluminio es el más común. Es resistente y duradero y no se oxida en ambientes húmedos. El acero también está disponible, pero su uso no está muy extendido. Los receptáculos de plástico son más baratos, pero no tan duraderos como los metálicos.

Opciones de regleta

Teniendo en cuenta la configuración básica de la computadora que se analizó anteriormente con una necesidad de cuatro tomacorrientes, el PS120406 de Tripp Lite con un disyuntor de 15 amperios (A) y un cable de alimentación de 6 pies (1,8 m) es una opción adecuada (Figura 1).

Imagen de la regleta de cuatro toma corrientes PS120406 de Tripp LiteFigura 1: La regleta de cuatro tomacorrientes PS120406 de Tripp Lite tiene un cable de alimentación de 6 pies, un interruptor cubierto y un disyuntor de 15 A. (Fuente de la imagen: Tripp Lite)

El PS120406 tiene cuatro tomas NEMA 5-15R de tres clavijas compatibles con todos los enchufes comunes de 120 voltios. La robusta carcasa de aluminio de 12 pulgadas de largo tiene tomas separadas 1,77 pulgadas de centro a centro, lo que deja espacio suficiente para la mayoría de los adaptadores de CA y transformadores. Esta regleta de Tripp Lite se puede montar horizontal o verticalmente y es adecuada para aplicaciones de oficina doméstica y bancos de trabajo. Incluye un interruptor de encendido y apagado iluminado con tapa translúcida que muestra el estado de funcionamiento de la regleta y evita apagados accidentales. La regleta está protegida contra sobrecargas de corriente mediante un disyuntor integrado de 15 A, lo que permite utilizarla para cargas de hasta 1800 vatios en total.

El PS120406 puede montarse utilizando los clips que se incluyen con la regleta, como se muestra en la figura 2.

Diagrama de los soportes de montaje con clip suministrados con la regleta PS120406 de Tripp Lite.Figura 2: Los soportes de montaje con clip (izquierda) suministrados con la regleta PS120406 sujetan la regleta de forma segura a la vez que permiten extraerla fácilmente (derecha) para su limpieza o mantenimiento. (Fuente de la imagen: Tripp Lite)

Los clips se atornillan en línea a la superficie de montaje. La regleta se inclina para que encaje en el labio inferior de los clips de montaje y, a continuación, se gira para que encaje en el labio superior de los clips de montaje y se presiona hasta que se bloquee la regleta en su sitio. Para retirar la regleta de los clips, el usuario debe empujar hacia abajo la parte superior de la regleta, cerca del panel frontal, hasta que los clips suelten el borde superior y, a continuación, levantar la regleta para liberarla del borde inferior de los clips.

Si necesita un cable de alimentación más largo, seleccione el PS120420 de Tripp Lite. TI es una regleta de cuatro tomas con un cable de alimentación de 15 pies. También tiene un disyuntor de 20 A, utiliza dos receptáculos NEMA 5-15R y dos NEMA 5-20R, y viene en un receptáculo de aluminio de 12 pulgadas.

Si necesita más tomacorrientes y un cable de alimentación más largo, Tripp Lite tiene una gran variedad de configuraciones de regletas de tomas. Por ejemplo, el PS2408 ofrece ocho tomas NEMA 5-15P en un receptáculo de aluminio de 24 pulgadas con un cable de alimentación de 15 pies (Figura 3).

Imagen de la regleta PS2408 de Tripp LiteFigura 3: La regleta PS2408 de Tripp Lite proporciona ocho tomacorrientes en un receptáculo de aluminio de 24 pulgadas con un cable de alimentación de 15 pies. (Fuente de la imagen: Tripp Lite)

El mayor número de tomas también hace que esta regleta sea adecuada para el montaje en bancos o bastidores industriales. Las tomas de corriente están separadas entre sí 2.48 pulgadas, lo que proporciona aún más espacio libre para grandes transformadores de pared o fuentes de alimentación. Al igual que la regleta PS120406, incorpora un interruptor de alimentación iluminado con tapa y un disyuntor de 15 A. También se suministran clips de montaje.

Encajar una regleta de ocho tomas en un gabinete/recinto puede ser problemático, pero Tripp Lite ofrece una solución fácil en forma de regleta plegable, la PSF2408 (Figura 4).

Imagen de Tripp Lite PSF2408 proporciona ocho tomacorrientes en un tomacorriente plegable de 24 pulgadas (48 cm). con un cable de alimentación de 15 piesFigura 4: El PSF2408 proporciona ocho salidas en una unidad plegable de 24 pulgadas. con un cable de alimentación de 15 pies. (Fuente de la imagen: Tripp Lite)

El PSF2408 tiene un solo pivote que le permite doblarse. Es ideal en espacios reducidos y para sortear esquinas o para compartir entre dos usuarios. La duradera carcasa de aluminio tiene una separación entre tomas de 1.18 in en el primer segmento (para clavijas de conexión convencionales), y de 2.25 in en el segundo (para aquellos transformadores sobredimensionados). Tiene un cable de alimentación de 15 pies y una potencia nominal de 1200 vatios, con un disyuntor de 12 A. Al igual que las regletas anteriormente mencionadas, también tiene un interruptor de encendido iluminado con una cubierta transparente.

Un último ejemplo es el PS6020 de Tripp Lite (Figura 5). Se trata de una regleta de 20 tomas perfecta para la distribución de corriente horizontal o vertical en oficinas, bancos de trabajo, industria y montaje en bastidor en aplicaciones de redes y telecomunicaciones.

Imagen de PS6020 de Tripp Lite que ofrece 20 tomacorrientes para ubicación horizontal o vertical.Figura 5: El PS6020 ofrece 20 salidas para su colocación horizontal o vertical en bancos de trabajo y otras aplicaciones industriales. (Fuente de la imagen: Tripp Lite)

La carcasa de aluminio PS6020 aloja 20 tomas NEMA 5-15 a lo largo de sus 60 pulgadas de longitud. Las tomas de corriente están separadas 2795 pulgadas, por lo que no debería haber interferencias de transformadores o fuentes de alimentación adyacentes. Dispone de un cable de alimentación de 15 pies, útil en un entorno industrial donde las tomas de corriente pueden estar más alejadas. También dispone de un interruptor de alimentación cubierto y un disyuntor de 15 A para mayor seguridad. Incluye soportes de montaje tipo clip y puede montarse horizontalmente en bancos de trabajo o verticalmente en bastidores.

Todas las regletas analizadas cumplen las normas de seguridad norteamericanas, incluidas las normas CSA, cUL y UL.

Conclusión:

El uso cada vez mayor de diversos dispositivos electrónicos ha creado la necesidad de disponer de varias tomas de corriente en lugares específicos donde no llegan fácilmente las tomas de pared. Para satisfacer esta necesidad, Tripp Lite ofrece una amplia variedad de regletas de tomas con múltiples factores de forma, en longitudes de 12 a 72 pulgadas, con una variedad de longitudes de cable de alimentación de hasta 15 pies. Tienen de 4 a 24 tomacorrientes, disyuntores incorporados y capacidades máximas de corriente de hasta 20 A. Cualquiera sea el requisito de distribución de energía, seguramente habrá una configuración adecuada.

DigiKey logo

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Información sobre el autor

Image of Art Pini

Art Pini

Arthur (Art) Pini es un autor que contribuye DigiKey. Tiene una Licenciatura en Ingeniería eléctrica de la City College of New York, y un Máster en ingeniería eléctrica de la City University of New York. Tiene más de 50 años de experiencia en electrónica y ha trabajado desempeñando funciones de ingeniería y marketing en Teledyne LeCroy, Summation, Wavetek y Nicolet Scientific. Le interesa la tecnología de medición y tiene experiencia con los osciloscopios, analizadores de espectro, generadores de formas de onda arbitrarias, digitalizadores y medidores de potencia.

Información sobre la editorial

Editores de DigiKey de América del Norte