Visualización y conectividad de borde con las HMI Pro-face™ de Schneider Electric

Por Aharon Etengoff

Colaboración de Editores de DigiKey de América del Norte

Los terminales de operador industrial deben proporcionar de forma fiable la visualización y el control de infraestructuras automatizadas y equipos robóticos mientras soportan condiciones adversas. Los ingenieros prefieren las HMI preparadas para la IIoT que ofrecen múltiples tamaños de pantalla, admiten un funcionamiento energéticamente eficiente y están diseñadas para implementaciones prolongadas.

Este artículo explora cómo la cartera Pro-face HMI de Schneider Electric da soporte a los requisitos de automatización en aplicaciones de envasado, manipulación de materiales, montaje y procesos. Los modelos ST6000 (por ejemplo, PFXST6500WADE) ofrecen pantallas TFT de alta resolución, bajo consumo, retroiluminación LED y frontales con clasificación IP65F. Los terminales STW6000 basados en web (por ejemplo, PFXSTW6200WAD) eliminan las dependencias del PC, permitiendo la visualización remota a través de navegadores web estándar. Para las aplicaciones que requieren lógica integrada, las unidades STC6000 (por ejemplo, PFXSTC6300TADDKE) combinan las capacidades de HMI y de control en una sola huella de hardware.

En toda la gama de productos, las HMI de Pro-face son compatibles con la visualización HTML5, múltiples interfaces Ethernet y serie, y protocolos industriales comunes, incluidos OPC UA, MQTT y Modbus. Una amplia gama de tamaños de pantalla, formatos de montaje y accesorios permite una integración sencilla en equipos OEM, actualizaciones y paneles de reequipamiento. La construcción con clasificación IP, los amplios rangos de temperatura y el revestimiento conformado opcional son compatibles con los entornos de alimentación y bebidas, manipulación de materiales y control de procesos, al tiempo que mantienen una interfaz de operador coherente en los sucesivos modelos.

Requisitos de la HMI en la automatización industrial

Los equipos industriales automatizados se basan en terminales de operador para salvar la distancia entre el hardware de producción y los sistemas de supervisión. Las HMI deben proporcionar una visualización fiable, tiempos de respuesta de entrada predecibles y una comunicación determinista con los PLC, los accionamientos y las E/S distribuidas. En todas las fábricas, las expectativas son las mismas: actualizaciones rápidas de las pantallas, interfaces intuitivas, construcción reforzada y ciclos de vida prolongados de los productos que simplifiquen la planificación del mantenimiento.

La conectividad de red está definiendo cada vez más la selección de HMI a medida que las fábricas adoptan arquitecturas IIoT e implementan la optimización basada en datos. Las máquinas que antes funcionaban como activos aislados ahora interactúan con los sistemas de TI y OT para el diagnóstico, el acceso remoto y el análisis. Esto requiere una visualización HTML5 para el acceso basado en navegador y protocolos industriales, como OPC UA, MQTT y Modbus, para el intercambio de datos con historiadores, sistemas SCADA y plataformas en la nube. A medida que los sistemas evolucionan, la compatibilidad con versiones anteriores y la continuidad del firmware reducen la necesidad de revalidación y el esfuerzo de integración.

Consideraciones medioambientales y de hardware

La durabilidad medioambiental también es un requisito fundamental de las HMI. Las líneas de alimentos y bebidas, los sistemas de envasado y los quioscos exteriores exponen habitualmente los terminales a productos químicos de lavado, amplios rangos de temperatura, polvo y vibraciones. El sellado con clasificación IP, la retroiluminación LED, los amplios rangos de temperatura de funcionamiento y el revestimiento conformado opcional protegen contra los tiempos de inactividad imprevistos.

El espacio del panel, los presupuestos de energía y los costos de la lista de materiales (BOM) guían aún más la selección de la HMI. Los terminales deben proporcionar recursos de procesamiento y puertos de comunicación adecuados sin hardware innecesario. Muchos fabricantes de equipos originales estandarizan familias de productos modulares que comparten un entorno de desarrollo común en todos los tamaños de pantalla y niveles de rendimiento, lo que simplifica la implantación y la asistencia a largo plazo. La cartera Pro-face de Schneider Electric aborda estos requisitos a través de tres familias principales de HMI, cada una optimizada para escenarios de implementación específicos.

Terminales centrados en la visualización (serie ST6000)

La serie Pro-face ST6000 de Schneider Electric proporciona una arquitectura HMI montada en panel para máquinas que requieren visualización local sin lógica de control incorporada. Las pantallas TFT de alta resolución y la retroiluminación LED garantizan la visibilidad en condiciones variables de luz ambiental y durante el lavado mientras reducen la carga térmica y el consumo de energía en carcasas selladas. Los paneles frontales con clasificación IP65F resisten el polvo, las salpicaduras de agua y los productos químicos de limpieza, lo que facilita su uso en equipos de manipulación de alimentos, bebidas y materiales.

Imagen de la HMI básica de la serie Pro-face ST6000 de Schneider ElectricFigura 1. La HMI básica Pro-face ST6000 de Schneider Electric proporciona visualización local con una pantalla TFT de alto brillo, sellado frontal con clasificación IP65 y retroiluminación LED de bajo consumo, lo que garantiza un funcionamiento eficaz en recintos sellados. (Fuente de la imagen: Schneider Electric)

La plataforma ST6000 abarca múltiples tamaños de pantalla y relaciones de aspecto, lo que permite diseños de interfaz coherentes en máquinas OEM compactas y estaciones de operador de tamaño completo. Las opciones de montaje estándar permiten la sustitución directa para actualizaciones o proyectos de modernización, y las herramientas de software comunes reducen el esfuerzo de ingeniería cuando se envían variantes a diferentes regiones o clientes. Dado que la interfaz se mantiene constante en los sucesivos modelos, los operarios y técnicos no necesitan volver a aprender la navegación o el manejo de las alarmas durante las actualizaciones de los equipos.

La conectividad admite dispositivos modernos y heredados a través de múltiples puertos Ethernet, interfaces RS-232/485 y tarjetas SD para el registro, la transferencia de datos y la integración directa con PLC y accionamientos. La visualización HTML5 permite el acceso basado en navegador para diagnósticos o asistencia remota, eliminando la necesidad de un software cliente dedicado.

La huella compacta del hardware ayuda a reducir la profundidad del panel y el entorno de software Pro-face BLUE de Schneider permite reutilizar los objetos de la pantalla, los banners de alarma y los gráficos de tendencias, acortando así el tiempo de puesta en servicio. Para los fabricantes de maquinaria que necesitan terminales duraderos y de bajo consumo con visualización local y largas ventanas de disponibilidad, la serie ST6000 ofrece una plataforma estandarizada sin hardware de control innecesario.

Visualización basada en navegador (serie STW6000)

La serie Pro-face STW6000 de Schneider Electric ofrece una arquitectura HMI basada en web para equipos que requieren acceso remoto y un mantenimiento simplificado. Los terminales reproducen pantallas HTML5 en un navegador estándar, lo que proporciona a los operarios y técnicos acceso a la misma interfaz desde tabletas o computadoras portátiles sin necesidad de software cliente. Esto reduce el tiempo dedicado a diagnosticar averías o a prestar asistencia a los activos distribuidos.

Imagen de la HMI web de la serie Pro-face™ STW6000 de Schneider ElectricFigura 2. La HMI web Pro-face STW6000 de Schneider Electric ofrece visualización basada en navegador HTML5 y actualizaciones centralizadas, lo que permite arquitecturas IIoT y diagnósticos remotos en activos distribuidos. (Fuente de la imagen: Schneider Electric)

El hardware de la STW6000 mantiene las mismas características industriales que la plataforma ST6000, incluyendo paneles frontales con clasificación IP, retroiluminación LED y un amplio rango de temperaturas de funcionamiento. Esta coherencia permite a los fabricantes de equipos originales estandarizar la visualización en equipos que abarcan zonas de lavado sanitario, recintos de alta humedad y maquinaria de envasado o manipulación de materiales de uso general. El diseño permite el montaje empotrado y en armarios poco profundos, lo que ayuda a reducir la profundidad del panel en máquinas con espacio limitado.

Dado que la visualización utiliza tecnologías web estándar, las actualizaciones de las pantallas y los diagnósticos se distribuyen de forma centralizada. Los equipos de ingenieros implementan los cambios de interfaz sin tener que visitar cada máquina, lo que reduce el tiempo de puesta en marcha de las implementaciones de varias líneas y mejora la eficacia de la modernización. Los operarios y el personal de mantenimiento pueden solucionar los problemas de forma más eficaz accediendo a las alarmas, el estado de las E/S y los datos de configuración desde cualquier dispositivo conectado en red con los permisos de acceso adecuados.

La comunicación STW6000 es compatible con las modernas arquitecturas IIoT. Los terminales ejecutan OPC UA, MQTT y Modbus para el intercambio directo de datos con PLC, servidores SCADA y análisis en la nube. Los puertos Ethernet permiten segmentar o aislar las redes de control y servicio, mientras que las interfaces serie se conectan con los equipos heredados.

Para sistemas transportadores, unidades pick-and-place, pequeños módulos de envasado o máquinas OEM remotas, la serie STW6000 proporciona visualización sin la sobrecarga de una PC. El acceso basado en navegador reduce las herramientas de soporte, estandariza la interfaz entre dispositivos y permite un mantenimiento centralizado para los activos distribuidos.

Lógica y control integrados (serie STC6000)

Algunos equipos automatizados requieren visualización y control local sin el costo o la huella de un PLC y una HMI independientes. La serie Pro-face STC6000 de Schneider Electric integra la funcionalidad HMI y la lógica integrada en una única plataforma, lo que reduce el número de componentes y simplifica la disposición de los paneles. Este enfoque es especialmente eficaz para máquinas compactas, transportadores aislados y células de automatización autónomas en las que el espacio y la complejidad del cableado son limitados.

Imagen de Pro-face STC6000 de Schneider ElectricFigura 3. El Pro-face STC6000 de Schneider Electric integra lógica y visualización en un único terminal compacto, minimizando el cableado y el hardware de control para sistemas de automatización modulares o autónomos. (Fuente de la imagen: Schneider Electric)

Las unidades STC6000 ofrecen las mismas pantallas TFT de alta resolución, retroiluminación LED y paneles frontales con clasificación IP que la plataforma ST6000. Un entorno de desarrollo familiar permite a los ingenieros configurar pantallas, alarmas, objetos de tendencias y registro de datos mientras programan el comportamiento del control en la misma cadena de herramientas. En lugar de cablear un controlador discreto, las E/S se asignan directamente a módulos locales o en red, lo que minimiza el tiempo de montaje y reduce el número de dispositivos de campo que hay que mantener.

La lógica integrada ofrece un rendimiento determinista para las funciones básicas de secuenciación, enclavamientos y seguridad de la máquina que no requieren un PLC completo. Cuando se combina con las interfaces Ethernet y en serie, el terminal se coordina con los accionamientos, los sensores y los controladores ascendentes mientras se mantiene la autoridad local sobre las órdenes de arranque/parada, los puntos de consigna y la gestión de las alarmas. Para los fabricantes de equipos modulares, esta arquitectura permite diseños estandarizados que funcionan como estaciones independientes o se conectan a redes de automatización más grandes.

Los protocolos de red siguen la línea más amplia de Pro-face. Los terminales STC6000 son compatibles con OPC UA, MQTT y Modbus para el intercambio de datos con sistemas SCADA, MES y de análisis en la nube, lo que permite capturar diagnósticos de máquinas y métricas de producción sin necesidad de pasarelas externas. El acceso basado en navegador permite el servicio remoto y la visualización de supervisión, proporcionando una interfaz consistente en varios tamaños de pantalla.

En las aplicaciones en las que una arquitectura tradicional de HMI más PLC conlleva costos, cableado o profundidad de armario adicionales, la serie STC6000 ofrece una solución combinada dentro de un espacio de montaje único. Esto reduce la complejidad de la lista de materiales, acelera la puesta en servicio y proporciona una ruta de migración clara cuando los fabricantes de equipos originales amplían la funcionalidad de los equipos sobre el terreno.

Selección de la HMI óptima

Los requisitos de visualización, las condiciones ambientales, la arquitectura de la red y el espacio disponible en el panel guían la selección de la HMI. Para los equipos que solo requieren la interacción local del operario, la serie Pro-face ST6000 ofrece una eficaz opción de montaje en panel. Las máquinas instaladas en recintos de profundidad limitada o en zonas de altas temperaturas se benefician de la retroiluminación LED de bajo consumo, que reduce la carga térmica.

Para los activos distribuidos o con mantenimiento remoto, el Pro-face STW6000 proporciona acceso basado en navegador a través de dispositivos estándar, lo que simplifica los diagnósticos y las actualizaciones. Cuando se requieren tanto la visualización como el control localizado, la STC6000 de Pro-face integra la lógica y la funcionalidad HMI en una única plataforma, reduciendo el cableado y el tamaño del armario y manteniendo al mismo tiempo la secuenciación determinista y la gestión de alarmas.

Los factores medioambientales y del ciclo de vida también guían la selección. Los frontales con clasificación IP65F, la amplia tolerancia a la temperatura y el revestimiento de conformación opcional permiten el funcionamiento en entornos difíciles de lavado o polvorientos. La mayor disponibilidad de productos en toda la gama Pro-face permite a los fabricantes de equipos originales mantener interfaces coherentes en las sucesivas generaciones de máquinas, minimizando así los esfuerzos de revalidación y reciclaje.

La tabla 1 resume los entornos de aplicación clave e identifica la serie de HMI óptima para cada caso de uso.

Aplicaciones objetivo Series recomendadas Principales ventajas
Paneles de operador local, maquinaria de uso general ST6000 Factor de forma compacto, bajo consumo, visualización uniforme en todos los tamaños de pantalla
Sistemas distribuidos o remotos que requieren diagnósticos a distancia STW6000 Acceso HTML5 basado en navegador, actualizaciones centralizadas, protocolos preparados para IIoT
Equipos compactos o autónomos que requieren tanto visualización como control STC6000 Lógica y visualización integradas, cableado reducido, huella de montaje única
Entornos de alimentación, bebidas y procesos ST6000/STC6000 Estanqueidad IP, retroiluminación LED, amplio rango de temperaturas de funcionamiento
Plataformas OEM multilínea o modulares Todas las series Herramientas de desarrollo y bibliotecas de pantallas compartidas, continuidad a nivel de plataforma

Tabla 1: Series Pro-face recomendadas para algunas aplicaciones objetivo.

Conclusión

Los terminales Pro-face de Schneider Electric proporcionan una plataforma HMI escalable para fabricantes de equipos originales y de maquinaria que requieren una visualización fiable, una conectividad moderna y una mayor disponibilidad del producto. La serie ST6000 ofrece interfaces de operador tradicionales montadas en panel, la STW6000 permite el acceso basado en navegador sin depender de una PC y la STC6000 combina visualización y lógica en un único dispositivo para equipos compactos. Con visualización HTML5, protocolos industriales y construcción con clasificación IP, la cartera es compatible con aplicaciones de envasado, manipulación de materiales, alimentos, bebidas y procesos, al tiempo que mantiene interfaces de usuario coherentes en los sucesivos modelos.

DigiKey logo

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Información sobre el autor

Image of Aharon Etengoff

Aharon Etengoff

Aharon Etengoff is a technology writer with extensive experience in the semiconductor and telecom sectors. He develops white papers, technical articles, and high-level collateral for leading companies in both industries. His work has appeared in publications such as EE World Online, EV Engineering, and 5G Technology World. Aharon has written about HBM and GDDR memory, interface and security IP, AI-powered EDA tools, chiplets, 3DIC, and 5G wireless networks. Earlier in his career, he was the managing editor of TG Daily, where he led a team covering emerging tech trends.

Información sobre la editorial

Editores de DigiKey de América del Norte