Uso de elementos piezoeléctricos para la retroalimentación táctil (háptica)

Por Jeff Smoot, vicepresidente de control de movimiento e ingeniería de aplicaciones en Same Sky

El término háptico tiene su origen en la palabra griega "que significa agarrar" o "percibir" y, en contextos de ingeniería, se refiere a las tecnologías que aprovechan el sentido del tacto. En sistemas electrónicos, la háptica se utiliza habitualmente para describir mecanismos de retroalimentación de fuerza o táctiles integrados en dispositivos para mejorar la interacción hombre-máquina.

Desde el punto de vista de la ingeniería, la retroalimentación táctil suele realizarse mediante actuadores mecánicos que generan vibraciones, movimientos o fuerzas controlados. Estos actuadores, que abarcan desde motores de masa excéntrica giratoria (ERM) y actuadores lineales resonantes (LRA) hasta elementos piezoeléctricos, simulan sensaciones físicas del mundo real como la presión, el peso y la textura de la superficie. Al incorporar la modalidad táctil, la háptica complementa las señales visuales y auditivas, permitiendo interfaces digitales más intuitivas y receptivas. Esto es especialmente importante para aplicaciones que requieren una validación precisa de los datos introducidos o experiencias inmersivas para el usuario, como la manipulación de objetos virtuales.

La creciente demanda de una mayor interactividad ha acelerado la adopción de tecnologías hápticas en múltiples sectores. Desde los mandos de los videojuegos y las pantallas táctiles de la electrónica de consumo hasta los controles con retroalimentación de los salpicaderos de los automóviles y la simulación quirúrgica en atención para la salud, la háptica se está convirtiendo en un componente clave tanto de la experiencia del usuario como de la funcionalidad del sistema. En este artículo se analiza la retroalimentación táctil, las tecnologías subyacentes y las ventajas de utilizar elementos piezoeléctricos en la háptica.

Tecnologías habituales de actuadores hápticos

Los actuadores hápticos son transductores electromecánicos que generan sensaciones táctiles, como vibración, desplazamiento o presión, convirtiendo la energía eléctrica en movimiento mecánico. Estos actuadores constituyen el núcleo funcional de los sistemas de retroalimentación táctil y permiten obtener respuestas físicas precisas en las interfaces de usuario.

En los sistemas hápticos se emplean varias tecnologías de actuación, cada una con principios de funcionamiento y características de rendimiento distintos:

  • Los actuadores piezoeléctricos utilizan elementos piezoeléctricos que se deforman mecánicamente y oscilan en respuesta a un campo eléctrico aplicado, proporcionando retroalimentación de alta frecuencia y bajo desplazamiento con baja latencia. (Consulte la gama de elementos piezoeléctricos de Same Sky).
  • Los motores de masa giratoria excéntrica (ERM) constan de una masa descentrada montada en un eje de motor de CC. Cuando se acciona, la rotación de la carga desequilibrada produce fuerzas vibratorias, normalmente a frecuencias más bajas. Son habituales en dispositivos móviles y aplicaciones de bajo costo.
  • Los actuadores de polímeros electroactivos (EAP) utilizan polímeros dieléctricos que se expanden o contraen bajo un campo eléctrico. Estos materiales pueden producir perfiles de movimiento suaves y flexibles, pero a menudo requieren altos voltajes de accionamiento.
  • Los actuadores lineales resonantes (LRA) funcionan impulsando una masa magnética a lo largo de un único eje mediante campos electromagnéticos alternos. Ajustados a una frecuencia de resonancia, los LRA proporcionan una realimentación direccional más eficaz con tiempos de respuesta más rápidos que los ERM.
  • Los actuadores de bobina móvil (VCA) utilizan los principios de fuerza de Lorentz, según los cuales una bobina suspendida en un campo magnético se mueve linealmente en respuesta a la corriente. Los VCA ofrecen un amplio ancho de banda y un control preciso de la amplitud y la frecuencia.

Cada tipo de actuador presenta ventajas y desventajas en términos de respuesta en frecuencia, eficiencia energética, complejidad de integración y fidelidad de la retroalimentación. La selección depende de la aplicación de destino, ya se trate de sutiles señales táctiles en dispositivos para llevar puestos, de háptica inmersiva en interfaces de realidad aumentada y realidad virtual, o de una respuesta sólida en pantallas táctiles de automóviles.

Conceptos básicos de los elementos piezoeléctricos en la retroalimentación táctil

El efecto piezoeléctrico se refiere a la generación de una carga eléctrica en ciertos materiales cuando se someten a una tensión mecánica. Lo más importante es que este fenómeno es reversible: cuando se aplica un campo eléctrico a estos materiales, sufren una deformación mecánica mensurable. Esta propiedad reversible es fundamental para el funcionamiento de los actuadores piezoeléctricos utilizados en los sistemas de retroalimentación táctil.

En las aplicaciones hápticas, los elementos piezoeléctricos son accionados principalmente por el efecto inverso para producir desplazamientos o vibraciones a microescala en respuesta a una tensión de entrada. Debido a su naturaleza bidireccional, estos elementos también pueden configurarse como sensores de fuerza o presión, lo que permite una integración de doble función en interfaces táctiles o sistemas de bucle cerrado.

Una configuración de actuador común es el piezodoblador, que consiste en dos capas piezoeléctricas unidas con polarización opuesta. Cuando se aplica tensión, una capa se expande y la otra se contrae, provocando la flexión de la estructura. Este desplazamiento por flexión es ideal para aplicaciones que requieren gran precisión y movimientos localizados.

En cambio, los elementos piezoeléctricos multicapa apilan numerosas capas piezoeléctricas finas en paralelo, lo que aumenta significativamente el rendimiento mecánico al tiempo que reduce la tensión de funcionamiento. Estas estructuras son ventajosas en situaciones en las que se requiere una mayor fuerza o desplazamiento, como en superficies hápticas de mayor tamaño o sistemas integrados de baja potencia con un margen de tensión limitado.

La amplitud de deflexión de un elemento piezoeléctrico es directamente proporcional a la señal de entrada, lo que permite un control de alta resolución tanto del posicionamiento estático como de los perfiles de vibración dinámicos. A diferencia de muchos otros tipos de actuadores, los elementos piezoeléctricos admiten una modulación precisa de la posición y la amplitud de forma independiente, lo que los hace idóneos para aplicaciones en las que el matiz de la señal o la retroalimentación codificada son fundamentales.

Imagen de la "flexión" de un elemento piezoeléctricoFigura 1: La "flexión" de un elemento piezoeléctrico. (Fuente de la imagen: Same Sky)

Ventajas del elemento piezoeléctrico en el diseño háptico

Los elementos piezoeléctricos utilizados en los sistemas de retroalimentación táctil aprovechan el efecto piezoeléctrico inverso para generar desplazamientos mecánicos rápidos y de gran fuerza. Las propiedades inherentes de sus materiales permiten tiempos de respuesta típicamente inferiores a 1 milisegundo, lo que posibilita una respuesta táctil en tiempo real con una latencia mínima, algo fundamental en aplicaciones que requieren alta precisión y una respuesta instantánea del usuario.

A diferencia de los actuadores accionados por masa (por ejemplo, los ERM o los LRA), los dispositivos piezoeléctricos no se basan en la inercia o la resonancia de un elemento suspendido. Como resultado, presentan un menor consumo de energía y tiempos de estabilización más rápidos. Estos atributos los hacen especialmente idóneos para su integración en sistemas portátiles o alimentados por baterías, en los que la eficiencia energética y el factor de forma están muy limitados.

La geometría delgada y de bajo perfil de los elementos piezoeléctricos facilita una integración mecánica compacta. Esto permite a los ingenieros integrar varios actuadores piezoeléctricos en un mismo diseño para amplificar la salida háptica neta o emitir señales táctiles espacialmente resueltas a través de una interfaz de usuario. Estas configuraciones pueden utilizarse para simular movimiento, señales direccionales o gradientes de presión en aplicaciones como almohadillas táctiles, dispositivos portátiles y pantallas táctiles capacitivas.

Los actuadores piezoeléctricos ofrecen una gran capacidad de configuración en términos de frecuencia, amplitud y forma de onda de la señal de accionamiento, y admiten una amplia gama de texturas y efectos de retroalimentación. Además, la tecnología está disponible en diversos formatos mecánicos y eléctricos, incluidos diámetros, grosores, tensiones nominales y estilos de montaje personalizados, lo que permite ofrecer soluciones a medida para los mercados de la automoción, la medicina, la industria y la electrónica de consumo.

Consideraciones sobre el diseño de los elementos piezoeléctricos

Diseñar un sistema de retroalimentación táctil basado en la tecnología piezoeléctrica exige tener muy en cuenta varios factores clave:

  • Masa accionada: Haga coincidir la fuerza del actuador con la carga inercial para garantizar una transmisión eficaz de las vibraciones.
  • Tipo de elemento: Elija entre elementos monocapa o multicapa en función de las restricciones de tensión, desplazamiento y tamaño.
  • Envolvente mecánica: Asegúrese de que el actuador se ajusta al espacio disponible y a la orientación de montaje.
  • Eje de actuación: defina la dirección de movimiento para seleccionar la geometría de elemento adecuada.
  • Alimentación y excitador: Alinee la fuente de alimentación del sistema con la carga capacitiva del piezoeléctrico y seleccione un excitador compatible para una excitación eficiente.
  • Requisitos de frecuencia: Seleccione la frecuencia de resonancia del elemento o el ancho de banda deseado para obtener una respuesta táctil óptima.
  • Condiciones térmicas: Confirme que el rango de temperatura de funcionamiento del elemento piezoeléctrico coincide con las condiciones ambientales del sistema.

Resumen

Integrar en un producto una retroalimentación táctil eficaz y fácil de usar exige una cuidadosa evaluación del rendimiento del actuador, incluida la fuerza de vibración, la sensibilidad de respuesta, la precisión posicional, el espacio ocupado y la eficiencia energética. Los elementos piezoeléctricos se adaptan bien a estas exigencias, ya que ofrecen un funcionamiento preciso y de bajo consumo en una amplia gama de condiciones. La gama de elementos piezoeléctricos de Same Sky admite varios tamaños y configuraciones, lo que los convierte en una solución versátil tanto para la retroalimentación táctil como para la detección de vibraciones en los sistemas electrónicos modernos.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Información sobre el autor

Image of Jeff Smoot

Jeff Smoot, vicepresidente de control de movimiento e ingeniería de aplicaciones en Same Sky

Artículo proporcionado por Jeff Smoot de Same Sky.