Comprender la diferencia entre relés con enclavamiento y sin enclavamiento

Por Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky

Los relés siguen siendo un componente fundamental en los sistemas electrónicos modernos, ya que permiten un control fiable de los circuitos en aplicaciones industriales, comerciales y de consumo. Desde los sistemas de climatización y las infraestructuras inteligentes hasta la automatización industrial y la gestión de la energía, los relés proporcionan una forma sencilla pero eficaz de conmutar cargas y aislar señales de control. A medida que los requisitos de los sistemas siguen evolucionando hacia una mayor eficiencia y fiabilidad, la selección del tipo de relé adecuado es cada vez más importante.

Un relé sin enclavamiento permanece activado solo mientras se aplica corriente continuamente a su bobina, mientras que un relé con enclavamiento mantiene su posición incluso después de quitar la corriente. Debido a estos principios de funcionamiento distintos, cada tipo de relé se adapta mejor a aplicaciones específicas. Comprender cómo y cuándo utilizar cada opción permite a los ingenieros optimizar tanto el rendimiento como el uso de la energía en sus diseños.

Ambos tipos de relé desempeñan papeles esenciales en todas las industrias y Same Sky es compatible con una amplia gama de soluciones de relé. Este artículo esboza sus principales diferencias, ventajas, limitaciones y orientaciones prácticas de aplicación.

Conceptos básicos de los relés: un repaso rápido

Antes de comparar los tipos de relés, conviene repasar cómo funcionan los relés electromecánicos. Un relé típico incluye:

  • Una bobina que genera un campo magnético cuando se energiza
  • Una armadura que se mueve para abrir o cerrar contactos
  • Un muelle que devuelve la armadura a su posición predeterminada en diseños sin enclavamiento

Las configuraciones de los contactos varían, incluyendo disposiciones SPST (unipolar de tiro único) y SPDT (unipolar de tiro doble), lo que permite flexibilidad en el diseño de los circuitos. Dado que los relés dependen de un movimiento mecánico, la conmutación no es instantánea. Varias características de temporización influyen en el rendimiento:

  • Tiempo de funcionamiento: Retraso entre la activación de la bobina y el movimiento del contacto
  • Tiempo de liberación: Tiempo necesario para volver al estado por defecto después de retirar la alimentación.
  • Rebote de contacto: Fluctuaciones rápidas y breves durante la conmutación
  • Ancho mínimo de pulso: Pulso más corto necesario para accionar el relé de forma fiable

Estos parámetros cobran especial importancia en los sistemas de conmutación rápida y en los diseños que utilizan relés con enclavamiento.

Explicación de los relés sin enclavamiento

Los relés sin enclavamiento, también llamados relés monoestables, tienen un solo estado estable y dependen de la corriente continua de la bobina para permanecer accionados. Cuando se retira la alimentación, el muelle interno devuelve los contactos a su posición original.

Este comportamiento los convierte en una opción sólida para los sistemas centrados en la seguridad que deben pasar por defecto a un estado conocido durante la pérdida de alimentación. También son fáciles de implementar, ya que los circuitos de accionamiento son relativamente sencillos y económicos. Sin embargo, la energización continua de la bobina aumenta el consumo de energía. Con el tiempo, esto puede conducir a la acumulación de calor en la bobina, lo que puede afectar a la longevidad si no se gestiona adecuadamente.

Imagen de la sección transversal de un relé típico sin enclavamientoFigura 1: Sección transversal de un relé típico sin enclavamiento. (Fuente de la imagen: Same Sky)

Relés con enclavamiento explicados

Los relés con enclavamiento, o relés biestables, conservan su último estado conmutado sin necesidad de alimentación continua. Lo consiguen utilizando un imán permanente o un pestillo mecánico para mantener la armadura en su sitio. Se utiliza un breve impulso eléctrico para cambiar de estado.

Este diseño ofrece importantes ventajas de eficiencia. Dado que la bobina solo se energiza brevemente, se minimiza el consumo de energía en modo de espera y se reduce el estrés térmico. Los relés con enclavamiento son especialmente valiosos en aplicaciones en las que es fundamental mantener el estado durante las interrupciones del suministro eléctrico.

Dicho esto, estos beneficios conllevan contrapartidas. Los circuitos de accionamiento son más complejos, sobre todo para los diseños de bobina única que requieren inversión de polaridad. Además, los diseños que dependen de imanes permanentes pueden ser sensibles a las sobrecorrientes o a los golpes mecánicos, lo que puede afectar a la fiabilidad.

Imagen de la sección transversal de un relé con enclavamiento típicoFigura 2: Sección transversal de un relé con enclavamiento típico. (Fuente de la imagen: Same Sky)

Dentro de los relés con enclavamiento hay diseños de enclavamiento de bobina simple y de bobina doble, que mantienen ambos su posición sin alimentación continua, pero difieren en cómo se controlan.

  • Los diseños de bobina única utilizan una bobina tanto para ajustar como para rearmar el relé. Los estados de conmutación requieren invertir la polaridad de la tensión aplicada.
  • Los diseños de doble bobina utilizan dos bobinas separadas: una para el ajuste y otra para el reajuste.

Aunque los relés de doble bobina requieren clavijas adicionales y algo más de espacio, simplifican los circuitos de control al eliminar la necesidad de invertir la polaridad.

Comparación de relés con enclavamiento y sin enclavamiento

La tabla 1 resume rápidamente las principales diferencias entre los dos tipos de relé.

Características Relé sin enclavamiento Relé con enclavamiento
Potencia de la bobina de reserva Superior Ninguno
Comportamiento ante la pérdida de potencia Vuelve al estado por defecto Conserva el último estado
Complejidad del circuito de accionamiento Simple Más complejo
Tamaño y costo Normalmente más bajos Típicamente superior
Aplicaciones típicas Sistemas de seguridad, control básico Sistemas sensibles a la energía o retentivos del estado

Tabla 1: Diferencias clave entre los diseños de relés más comunes. (Fuente de la imagen: Same Sky)

Mejores prácticas para una integración fiable de los relés

Incluso los relés de alta calidad requieren prácticas de diseño adecuadas para garantizar su fiabilidad a largo plazo. Una implementación meditada puede mejorar significativamente el rendimiento y la vida útil del sistema.

Para los relés sin enclavamiento que utilizan bobinas de CC, es esencial añadir un diodo flyback a través de la bobina. Esto ayuda a suprimir los picos de tensión generados durante la desenergización, protegiendo los componentes electrónicos circundantes. Gestionar la corriente de irrupción también es importante, sobre todo cuando se conmutan cargas capacitivas o magnetizantes, que pueden extraer grandes picos de corriente al encenderse.

Para los relés con enclavamiento, el control preciso del impulso de actuación es fundamental. En los diseños de bobina única, el uso de un CI controlador dedicado o de un puente en H puede simplificar el control y garantizar un funcionamiento uniforme. La sincronización de los impulsos debe gestionarse cuidadosamente. Los pulsos demasiado cortos pueden no accionar el relé, mientras que los pulsos demasiado largos malgastan energía y aumentan el estrés térmico. En aplicaciones expuestas a vibraciones o golpes, pueden ser necesarias consideraciones mecánicas adicionales para evitar conmutaciones involuntarias.

Las mejores prácticas generales se aplican a ambos tipos de relés. Entre ellas se incluyen la reducción de las cargas de contacto, la garantía de una gestión térmica adecuada y la selección de diseños sellados cuando se trabaja en entornos difíciles con mucha humedad o polvo.

Elegir el relé adecuado para su aplicación

La selección entre relés con enclavamiento y sin enclavamiento empieza por comprender los requisitos del sistema. Las consideraciones clave incluyen el voltaje de la bobina, la disponibilidad de corriente, los valores nominales de los contactos y las condiciones ambientales. Siempre debe aplicarse una reducción de potencia adecuada para evitar el funcionamiento de los componentes en sus límites máximos.

Para simplificar la selección, tenga en cuenta estas preguntas orientativas:

  • ¿Debe el sistema volver a un estado predeterminado tras la pérdida de energía? Sin enclavamiento
  • ¿Debe el relé conservar su estado durante la interrupción del suministro eléctrico? Con enclavamiento
  • ¿Es fundamental minimizar el consumo en modo de espera? Con enclavamiento
  • ¿Es prioritario un circuito de accionamiento sencillo? Sin enclavamiento

Conclusión

Elegir entre relés con enclavamiento y sin enclavamiento implica equilibrar la eficacia, la complejidad del control y los requisitos de la aplicación. Los relés sin enclavamiento proporcionan un funcionamiento sencillo y un comportamiento a prueba de fallos inherente, mientras que los relés con enclavamiento ofrecen un consumo de energía reducido y retención del estado.

La cartera de productos de Same Sky incluye ambos tipos de relés, lo que ofrece a los ingenieros opciones flexibles para satisfacer una amplia gama de necesidades de diseño. Esto incluye relés de señal para la conmutación de corriente de bajo nivel y relés de potencia para la conmutación de corriente de alto nivel.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Información sobre el autor

Image of Nick Grillone

Nick Grillone, Applications Engineer, Same Sky

Nick Grillone brings over 10 years of customer support experience to the Same Sky's Applications Engineering team. His technical and application expertise is particularly focused on our diverse range of audio components, such as microphones and speakers, as well as our sensor technology offering. In his spare time, Nick enjoys all things outdoors with his partner and his dog, including backpacking, camping, cycling, and paddleboarding.