Detección fiable de objetos en entornos industriales hostiles con los sensores fotoeléctricos metálicos W12 de SICK

Por Aharon Etengoff

Colaboración de Editores de DigiKey de América del Norte

La automatización industrial requiere una detección de objetos que funcione con fiabilidad a pesar del polvo, las vibraciones, el lavado y los contaminantes. Los ingenieros confían en sensores con carcasas duraderas, ópticas precisas y opciones de implementación flexibles para garantizar un funcionamiento seguro y uniforme.

Este artículo explora cómo los sensores fotoeléctricos metálicos W12 de SICK satisfacen estas demandas en aplicaciones de envasado, automoción, farmacéuticas y de procesamiento de alimentos. Con carcasas de fundición inyectada de zinc que soportan productos químicos, limpieza a alta presión y temperaturas de -10 °C a +60 °C, la familia W12 está disponible en configuraciones de proximidad (por ejemplo, WTB12-3P2413), retrorreflectantes (por ejemplo, WL12-3N1161) y de haz pasante (por ejemplo, WSE12-3P2431).

Además de una construcción sólida, la serie W12 incorpora funciones operativas avanzadas. La alineación BluePilot simplifica la configuración, mientras que las ópticas PinPoint y ApplicationSelect permiten una detección fiable de superficies transparentes, reflectantes, oscuras o en ángulo. La conectividad IO-Link ofrece diagnósticos y alertas predictivas, reduciendo así el tiempo de inactividad y garantizando un rendimiento estandarizado en todos los sistemas.

Diseño robusto para entornos hostiles

Los sensores fotoeléctricos detectan objetos emitiendo y recibiendo un haz de luz, conmutando la salida cuando un objeto lo interrumpe o lo refleja. Para garantizar un funcionamiento fiable en entornos industriales hostiles, deben soportar lavados a alta presión, agentes de limpieza abrasivos, vibraciones, contaminantes en suspensión y fluctuaciones de temperatura.

Todos los sensores fotoeléctricos metálicos W12 de SICK cuentan con carcasas de fundición inyectada de zinc resistentes a la corrosión y a los esfuerzos mecánicos, con modelos clasificados como IP66, IP67, IP69 o IP69K. Este blindaje es especialmente crucial en plantas de alimentos, bebidas y productos farmacéuticos que requieren esterilización rutinaria, así como en instalaciones de fabricación y envasado de automóviles, donde los sensores entran en contacto con lubricantes, refrigerantes o partículas.

Imagen del sensor fotoeléctrico de proximidad WTB12 de SICKFigura 1: El sensor de proximidad fotoeléctrico WTB12 de SICK cuenta con una carcasa metálica de fundición inyectada de zinc y óptica LED PinPoint para una detección precisa de corto alcance, proporcionando una verificación de objetos y detección de presencia fiables en aplicaciones de embalaje, montaje y manipulación de materiales. (Fuente de la imagen: SICK)

Los sensores W12 también resisten las vibraciones y los golpes mecánicos, y su alineación óptica y su electrónica interna permanecen estables ante el movimiento continuo y el desgaste de los equipos, lo que minimiza los falsos disparos y los tiempos de inactividad. Una amplia gama de accesorios, como soportes de montaje, reflectores y cables conectores, amplía aún más la flexibilidad de implementación.

Principales categorías de selección

Con una óptica y una electrónica protegidas contra las agresiones ambientales, los sensores SICK W12 permiten una detección precisa en tres categorías principales:

  • Proximidad/Difuso con supresión de fondo (WTB12-3P2413) detecta objetos directamente utilizando el filtrado óptico para suprimir las interferencias de fondo. Estos sensores se encargan de tareas de corto alcance, como la verificación de piezas y las líneas de envasado, en las que las superficies de las máquinas podrían provocar lecturas erróneas.
  • Retrorreflectante (WL12-3N1161) utiliza un reflector para devolver el haz de luz emitido, produciéndose la detección cuando un objeto interrumpe la trayectoria. Esta configuración admite alcances medios y una instalación sencilla para cintas transportadoras, recuento de objetos y detección de presencia.
  • Haz pasante (WSE12-3P2431) aprovecha un emisor y un receptor independientes para lograr los mayores alcances de detección y la mayor fiabilidad. Esta configuración mantiene un rendimiento estable en entornos con polvo, vapor o niebla, y es compatible con las puertas de seguridad, la supervisión de cintas transportadoras y la detección de objetos grandes o irregulares.

A la hora de seleccionar un sensor W12 de SICK, los ingenieros deben evaluar en primer lugar el alcance, la fiabilidad y los requisitos de instalación. Los sensores de proximidad gestionan eficazmente las tareas de corto alcance sin necesidad de hardware adicional, lo que reduce los requisitos de alineación. Los sensores retrorreflectantes proporcionan una detección de alcance medio con una configuración sencilla, aunque los objetivos reflectantes o transparentes pueden requerir ópticas especializadas. Los sensores de barrera ofrecen un alcance máximo y un rendimiento estable en los entornos más difíciles cuando la alineación del emisor y el receptor se mantiene con precisión.

Aplicaciones industriales

Los ingenieros utilizan los sensores fotoeléctricos metálicos W12 de SICK en una amplia gama de sectores en los que la detección debe seguir siendo fiable a pesar de las duras condiciones y los objetivos variables:

  • Envasado: En líneas de alta velocidad, los modelos W12 de proximidad y retrorreflectantes detectan con precisión botellas, cartones y productos retractilados, eliminando los falsos disparos de la maquinaria reflectante. Las carcasas compactas encajan en estaciones de etiquetado y sellado estrechas.
  • Automoción: Las líneas de montaje con vibraciones, superficies metálicas e iluminación intensa requieren una detección estable. Los modelos W12 de haz pasante y proximidad verifican el posicionamiento de los componentes y la precisión del montaje, mientras que las robustas carcasas resisten los efectos de los lubricantes y las salpicaduras de soldadura.
  • Productos farmacéuticos: La verificación de envases blíster, los controles de nivel de llenado y la manipulación de artículos pequeños exigen una óptica de precisión y resistencia química. Las carcasas con clasificación IP resisten los requisitos de esterilización e higiene, garantizando un rendimiento fiable en entornos regulados.
  • Alimentación y bebidas: Los lavados a alta presión, los envases reflectantes y las formas variables de los productos complican la detección. Los sensores W12, con carcasas de metal fundido a presión de zinc y protección IP, mantienen su rendimiento durante la limpieza y la exposición a agentes desinfectantes, reduciendo así las paradas imprevistas.

La tabla 1 resume las ventajas y áreas de aplicación de cada categoría de detección del W12 de SICK.

 

Tipo de detección SKU de ejemplo Rango de detección Instalación Beneficios Aplicaciones típicas Consideraciones
Proximidad/Difuso con supresión de fondo WTB12-3P2413 Corto alcance (10 mm típico) Acceso por un solo lado, montaje sencillo Evita falsas lecturas; detección precisa de corto alcance; ocupa poco espacio Líneas de envasado, verificación de piezas, componentes pequeños Alcance limitado en comparación con otros métodos
Retrorreflectante WL12-3N1161 Alcance medio (hasta 1 m) Requiere reflector frente al sensor Configuración sencilla; detección de presencia fiable; un solo cable Transportadores, recuento de objetos, flujos de envasado Alineación y mantenimiento necesarios del reflector
Haz pasante WSE12-3P2431 Largo alcance (hasta 15 m) Requiere alineación emisor-receptor Alcance máximo; fiabilidad en condiciones difíciles; gran inmunidad a las interferencias Puertas protectoras, control de cintas transportadoras, detección de objetos grandes Se necesitan dos dispositivos y tendidos de cable

Tabla 1: Criterios de selección y ventajas de cada categoría de detección del W12 de SICK.

Características ópticas y de implementación

La fiabilidad de la detección en la automatización industrial depende tanto de la durabilidad mecánica como del rendimiento óptico. Los sensores W12 de SICK integran características cruciales que simplifican la configuración y mantienen un funcionamiento preciso y estable con objetivos variados.

La alineación BluePilot ofrece información visual intuitiva durante la instalación, mediante un LED azul y un indicador de barras. Al mostrar la intensidad de la señal en tiempo real, permite un posicionamiento rápido y sin herramientas. Esto reduce el tiempo de puesta en marcha, minimiza los errores de configuración y garantiza un rendimiento repetible cuando varios sensores operan muy cerca en líneas de alto rendimiento.

Imagen del sensor fotoeléctrico de alineación W12 de SICKFigura 2: Los sensores fotoeléctricos W12 de SICK integran la alineación BluePilot, con indicadores LED azules que guían el ajuste del haz de luz hacia el reflector. Esta característica clave acelera la configuración, minimiza el tiempo de inactividad operativa y garantiza una alineación óptica precisa en aplicaciones de Industria 4.0. (Fuente de la imagen: SICK)

La función ApplicationSelect permite a los ingenieros elegir entre modos de funcionamiento predefinidos optimizados para objetivos oscuros, reflectantes o irregulares. En lugar de cambiar el hardware, los usuarios ajustan el comportamiento de detección mediante la configuración, manteniendo resultados fiables para diferentes variaciones de producto.

Durante el funcionamiento, la óptica LED PinPoint proyecta un punto de luz nítido y visible, fácil de localizar y enfocado con precisión. Esto mejora la detección de materiales brillantes, transparentes o en ángulo, donde los sensores difusos suelen perder precisión. El haz concentrado reduce el ruido de fondo, lo que favorece una conmutación uniforme y minimiza los falsos disparos.

Para aplicaciones que requieren la detección de objetos transparentes, DigiKey ofrece el W12G de SICK (1882-1053543-ND) para manejar botellas de PET, películas transparentes y envases de vidrio que a menudo desafían a los modelos retrorreflectantes estándar. Esta variante incorpora una óptica especializada y la gestión de umbrales AutoAdapt, que ajusta continuamente los umbrales de conmutación a medida que se acumula la contaminación, ampliando el tiempo de servicio entre ciclos de mantenimiento. Tras la limpieza, el sensor restablece automáticamente sus umbrales originales, manteniendo un rendimiento fiable en aplicaciones de embotellado y envasado.

Estas características ópticas y de implementación mejoran la fiabilidad de la detección a la vez que admiten un rendimiento estandarizado en implementaciones de automatización complejos.

Integración inteligente con IO-Link

Los sensores W12 proporcionan más que salidas binarias al funcionar como nodos inteligentes en sistemas de automatización conectados y predictivos. Con IO-Link de SICK, los sensores y actuadores funcionan como participantes activos en el proceso que se comunican bidireccionalmente. Además de realizar sus tareas principales de detección, informan de errores y actualizaciones de estado a los controladores mientras reciben y procesan nuevos parámetros y comandos.

Los ingenieros pueden integrar los sensores W12 directamente en arquitecturas de Industria 4.0, agilizando la implementación con una amplia gama de plataformas de control. IO-Link permite la configuración remota, la replicación de parámetros en varios dispositivos y la supervisión centralizada, lo que reduce el tiempo de puesta en servicio y mejora la coherencia de todo el sistema.

IO-Link permite a los sensores W12 ofrecer diagnósticos en tiempo real, incluida la intensidad de la señal, la calidad de la alineación y los niveles de contaminación. Estos diagnósticos críticos apoyan el mantenimiento predictivo identificando los problemas antes de que interrumpan la producción. La comunicación estandarizada garantiza la interoperabilidad entre controladores y dispositivos de campo, mientras que el almacenamiento de parámetros simplifica el servicio al restaurar automáticamente los ajustes durante la sustitución y el mantenimiento. Los datos de diagnóstico registrados también pueden utilizarse para el análisis de tendencias con el fin de optimizar la planificación de la fiabilidad a largo plazo.

Imagen de los sensores fotoeléctricos metálicos W12 de SICKFigura 3: Con IO-Link, la gama de sensores fotoeléctricos metálicos W12 de SICK se integra perfectamente en los sistemas de la Industria 4.0, permitiendo la configuración remota, el almacenamiento de parámetros y el diagnóstico en tiempo real para el mantenimiento predictivo. (Fuente de la imagen: SICK)

En la práctica, estas capacidades reducen significativamente los costos de mantenimiento y amplían el tiempo de actividad. En las plantas de embotellado de bebidas, IO-Link detecta de forma proactiva la contaminación de las lentes, lo que permite limpiarlas durante el tiempo de inactividad programado en lugar de después de una parada de la línea. En el montaje de automóviles, IO-Link ayuda a detectar la desviación de la alineación inducida por vibraciones antes de que interrumpa los procesos de verificación. En los envases farmacéuticos, la función rastrea los cambios graduales de alineación causados por la esterilización frecuente, garantizando que los sistemas de inspección y recuento sigan siendo precisos.

Al ampliar la funcionalidad de los sensores al dominio digital, IO-Link mantiene los sensores W12 preparados para el futuro y para las demandas de automatización en constante evolución.

Conclusión

La familia de sensores fotoeléctricos metálicos W12 de SICK ofrece una detección uniforme y fiable en entornos adversos, desde el envasado y la automoción hasta la industria farmacéutica y el procesamiento de alimentos. Sus sensores fotoeléctricos metálicos combinan carcasas resistentes, múltiples categorías de detección, óptica avanzada e integración de datos IO-Link en una única plataforma. Disponibles en DigiKey en configuraciones de proximidad, retrorreflectantes y de haz pasante, permiten a los ingenieros adaptar los métodos de detección a los requisitos de la aplicación, a la vez que se estandarizan en una familia única y duradera.

Los sensores W12 de SICK funcionan entre 10 VCC y 30 VCC, con un tiempo de respuesta de ~0.5 ms, una frecuencia de conmutación de hasta 1,000 Hz y una corriente de salida de ≤100 mA, integrándose a la perfección con los sistemas de control industrial estándar. Los conectores M12 con múltiples configuraciones de patillas permiten opciones de cableado flexibles, mientras que las dimensiones estandarizadas simplifican el diseño del panel y permiten la sustitución directa del sensor durante el mantenimiento. La alineación BluePilot, la óptica PinPoint, los modos ApplicationSelect y AutoAdapt amplían aún más la flexibilidad de despliegue al tiempo que reducen las demandas de mantenimiento y el costo total de propiedad (TCO).

DigiKey logo

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Información sobre el autor

Image of Aharon Etengoff

Aharon Etengoff

Aharon Etengoff is a technology writer with extensive experience in the semiconductor and telecom sectors. He develops white papers, technical articles, and high-level collateral for leading companies in both industries. His work has appeared in publications such as EE World Online, EV Engineering, and 5G Technology World. Aharon has written about HBM and GDDR memory, interface and security IP, AI-powered EDA tools, chiplets, 3DIC, and 5G wireless networks. Earlier in his career, he was the managing editor of TG Daily, where he led a team covering emerging tech trends.

Información sobre la editorial

Editores de DigiKey de América del Norte