La IEC 62368-1 está en camino: La nueva norma de seguridad para el equipo AV e ICT

Por Jeff Schnabel COO, Same Sky

Se ha establecido la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma de seguridad IEC 62368-1. A medida que se acerca la fecha límite del 20 de diciembre de 2020, este artículo se enfoca en los principios básicos de la nueva norma, lo que significa para la certificación del producto y cuál es la mejor forma para que los fabricantes del producto administren la transición.

Norma basada en HBSE

Más que un simple cambio de nombre o fusión, la norma IEC 62368-1 de segunda edición es importante debido a que presenta una nueva perspectiva basada en el riesgo sobre la prueba de productos para la ICT (Tecnología de Información y Comunicaciones) y el equipo AV (Audio/Video) en América del Norte y la UE. La nueva norma individual presenta principios y terminologías de ingeniería que son esencialmente diferentes, y está preparada para sustituir la IEC 60950-1 para el equipo de ICT y la IEC 60065 para el equipo AV salientes.

El movimiento para presentar la IEC 62368-1, que ha sido un proyecto en curso del Comité Técnico TC108 de la IEC desde el 2002, fue impulsado mientras los límites entre el equipo de ICT y AV se volvieron cada vez más difusos con el tiempo, a medida que aparecieron nuevos tipos de productos asequibles para su uso en oficinas y hogares pequeños, y para el entretenimiento en el hogar. Mientras que el enfoque de la nueva norma es el mismo, el uso de la Ingeniería de seguridad basada en riesgos (HBSE) marca un alejamiento de la necesidad de demostrar que se cumplieron las especificaciones establecidas.

La norma individual y armonizada tiene como objetivo crear un documento preparado para el futuro al requerir que los fabricantes muestren que se han evaluado los riesgos conocidos y que los productos que han fabricado son seguros para ser utilizados en los entornos previstos. Además, la IEC 62368-1 espera darles a los diseñadores de los productos más flexibilidad en cuanto a los diseños y las evaluaciones al seguir el ritmo de la tecnología sin requerir revisiones onerosas, costosas y frecuentes.

Con el avance de las nuevas tecnologías y, junto con ellas, los nuevos mercados, la norma armonizada tiene como fin brindar un marco más claro dentro del cual se evalúe la seguridad de los nuevos equipos. Como tal, todos los equipos actuales que entran en la IEC 60950-1 y la IEC 60065 se verán afectados por la nueva norma, y se establece que los productos adicionales estarán incluidos dentro de este marco. La siguiente es una lista de las categorías de productos:

  • Productos de computación y redes: servidores, PC, routers, computadoras portátiles, tabletas y sus fuentes de energía
  • Electrónica de consumo: amplificadores, sistemas de cine en casa, cámaras digitales, reproductores de música personales
  • Pantallas y unidades de visualización: monitores, TV, proyectores digitales
  • Productos de telecomunicación: equipos de infraestructura de redes, teléfonos celulares y sin cable, dispositivos de comunicación a batería
  • Equipos de oficina: fotocopiadoras, trituradoras de documentos
  • Diferentes tipos de equipos de tecnología de comunicación e información, y de audio/video utilizados en hogares, escuelas, centros de procesamiento de datos, entornos profesionales y comerciales

Además, la nueva norma no se limita solo a productos, sino que se relaciona, cuando corresponda, con los componentes y los subsistemas. Por lo tanto, las empresas que obtienen subsistemas de terceros, como las fuentes de alimentación, tendrán que establecer si el producto requerido está certificado con la IEC 62368-1. Asimismo, los componentes que están instalados dentro del equipo, como las fuentes de alimentación de montaje en chasis, también están sujetos a la norma, junto con cualquier fuente de alimentación y adaptadores externos que se envíen con el equipo embalado.

Riesgos y salvaguardias

Como se mencionó anteriormente, la transición a los principios de HBSE muestra un cambio del enfoque para la nueva norma. La HBSE es un campo de la ciencia de seguridad que ha estado cobrando fuerza durante los últimos 25 años al orientar la legislación sobre seguridad de productos hacia una forma de pensar enfocada en el rendimiento y al hacerla más flexible y eficaz que los enfoques prescriptivos. Los principios buscan mantener a los usuarios de los equipos seguros identificando fuentes de alimentación potencialmente peligrosas que tienen la capacidad de causar dolor o daño a los usuarios y recomendando los medios adecuados para evitar que sucedan esas transferencias de energía. Los fundamentos se pueden resumir de la siguiente manera:

  • Identificar las fuentes de alimentación utilizadas
  • Medir los niveles de energía que producen
  • Determinar si una fuente de energía es peligrosa
  • Clasificarla como corresponda
  • Identificar cómo se transfiere la energía a una parte del cuerpo
  • Determinar las medidas de salvaguardia adecuadas
  • Medir la eficacia de las salvaguardias

La HBSE representa las salvaguardias y los peligros como tres modelos de bloque que explican la conexión entre la fuente de energía, el mecanismo o la salvaguardia de la transferencia de energía y el usuario final, de la siguiente manera:

Imagen del modelo de tres bloques de la HBSE para la transferencia de energía y salvaguardias

Figura 1: Modelo de tres bloques de la HBSE para la transferencia de energía y salvaguardias (Fuente de la imagen: CUI Inc.)

Además de prever las lesiones corporales, la nueva norma también aplica la medida de tres bloques de la HBSE para evaluar el potencial de que se produzca un incendio causado por la electricidad, reconociendo que es necesario que haya combustible para que ocurra la inflamación. Además, la 62368-1 hace referencia a todas las fuentes de energía que son importantes para el equipo eléctrico de ICT/AV, que incluye la energía radiada, cinética, química, térmica y eléctrica.

Las normas IEC 62368-1 clasifican los niveles de energía a los que podría estar expuesto un usuario, como ES1, ES2 y ES3, donde ES1 es la categoría más baja. Al analizar los peligros de un incendio eléctrico y sus medios de prevención, se utiliza una escala ascendente comparable. Esta escala de los niveles de energía ayuda a los diseñadores a establecer las salvaguardias necesarias para su producto, incluidos los métodos como la puesta a tierra protectora, el aislamiento y los espacios a prueba de fuego. Asimismo, el usuario también está categorizado, esta vez por capacidad, como “persona normal”, “persona capacitada” o “persona instruida”.

Imagen de las clasificaciones del nivel de energía de la IEC 62368-1

Figura 2: Imagen de las clasificaciones del nivel de energía de la IEC 62368-1 (Fuente de la imagen: CUI Inc.)

Cronograma de la implementación

El cambio se aproxima, y para las empresas que todavía no han comenzado su propia transición, ahora es el momento de comenzar con los preparativos y hacer sus propias salvaguardias.

La nueva metodología basada en el riesgo sobre el análisis de seguridad tiene como fin darles a los diseñadores mayor flexibilidad para diseñar medidas de seguridad en el contexto de sus propios productos y, al mismo tiempo, requerir una evaluación exhaustiva para asegurarse de que esos productos son seguros para ser utilizados y no pueden causar daños corporales ni incendios. Este enfoque apoya la introducción de métodos nuevos e innovadores de construcción y tecnología sin la necesidad de modificarlos primero. Esto ayudará a disminuir las diferencias entre los equivalentes nacionales y regionales publicados de la norma.

Afortunadamente para los OEM, la IEC 62368-1 de segunda edición tiene cláusulas que están diseñadas para apoyar a las empresas a manejar la transición de las normas heredadas. Esto incluye ayudarlas a decidir cómo y cuándo certificar sus productos a la nueva norma y cómo manejar su inventario actual de subsistemas y componentes que están incluidos dentro de la 60950-1 y 60065.

Por último, los reguladores en los EE. UU. y Europa han acordado sincronizar la fecha de entrada en vigencia de la IEC 62368-1, lo que brinda un objetivo unificado e inequívoco para los proveedores de productos en estos principales mercados mundiales. Esto ha sido un desarrollo positivo para los OEM, ya que les da más tiempo para implementar sus nuevos documentos y métodos de prueba.

Al brindarles una fecha explícita y armonizada, los proveedores de productos saben exactamente dónde están parados, y el 20 de diciembre de 2020, cuando se retiren las normas anteriores, se encontrarán en una posición firme en el futuro y entregarán productos innovadores que respeten las normas plenamente. Gracias a CUI, el camino hacia el cumplimiento se ha facilitado con su variedad de adaptadores de energía certificados por la IEC 62638-1 de 3 W a 250 W que están preparados para mantener a los diseñadores un paso más adelante de la transición.

Lea el documento técnico en profundidad de CUI sobre la IEC 62368-1

 

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Información sobre el autor

Image of Jeff Schnabel

Jeff Schnabel COO, Same Sky