Guía completa de tipos de cables de termostato, aplicaciones y técnicas de cableado

Por Syston Cable Technology

El cableado de los termostatos tiene un papel crucial en el control y la automatización de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), tanto en entornos residenciales como comerciales. En este artículo, se analizan los tipos más comunes de cables de termostato, concretamente los cables de termostato de 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 núcleos. Se analizarán las diferencias entre los tipos de núcleo, su compatibilidad con diversos termostatos y las técnicas de cableado recomendadas para un control eficaz de la temperatura. Además, se explicará la función del cable O/B y los preparativos esenciales necesarios antes del cableado. Al ofrecer una comprensión detallada de los cables del termostato, este artículo pretende servir de guía técnica para profesionales de HVAC, electricistas y aficionados al bricolaje.

¿Qué es el cable del termostato?

El cable de termostato es un cable de baja tensión, normalmente de 18 AWG a 24 AWG, diseñado para administrar las conexiones de señal de los sistemas HVAC. A diferencia de los cables de alimentación, los cables de los termostatos no transportan alta tensión, sino que transmiten señales de control entre el termostato y el sistema HVAC. Estos cables están aislados y a menudo se agrupan en diferentes configuraciones de núcleo para cumplir diversas funciones, como alimentar el termostato, controlar las unidades de calefacción y refrigeración y hacer funcionar los ventiladores.

Tipos de cables de termostato: diferencias entre núcleos y aplicaciones

El número de núcleos de un cable de termostato Syston afecta directamente a su funcionalidad y compatibilidad con diferentes termostatos. He aquí un desglose de los tipos de cables de termostato más comunes y sus aplicaciones:

Cable de termostato de 2 núcleos (Figura 1)

  • Funcionalidad: Utilizado principalmente para sistemas básicos de calefacción
  • Aplicación: Adecuado para sistemas sencillos sin necesidad de refrigeración o control del ventilador. Un cable de dos núcleos suele incluir un cable "R" (potencia) y un cable "W" (calor)
  • Limitaciones: Carece de la versatilidad necesaria para controlar sistemas de refrigeración o configuraciones HVAC más complejas. Ideal para sistemas de calor de una sola etapa

Imagen del cable de termostato típico de 2 núcleosFigura 1: Cable de termostato típico de 2 núcleos. (Fuente de la imagen: Syston)

Cable de termostato de 3 núcleos (Figura 2)

  • Función: Añade un cable común (C) para alimentación continua
  • Aplicación: Normalmente se utiliza en sistemas que requieren alimentación para termostatos digitales, pero solo controlan la calefacción. Adecuado para termostatos inteligentes con necesidades energéticas básicas
  • Cableado: Consta de "R" (alimentación), "W" (calefacción) y "C" (común)
  • Limitaciones: No controla la refrigeración ni los ventiladores, lo que lo limita a aplicaciones básicas de calefacción

Imagen de un cable de termostato típico de 3 núcleosFigura 2: Cable de termostato típico de 3 núcleos. (Fuente de la imagen: Syston)

Cable de termostato de 4 núcleos (Figura 3)

  • Funcionalidad: Es adecuado para sistemas de calefacción y refrigeración.
  • Aplicación: Un cable de 4 núcleos incluye "R" (potencia), "W" (calor), "Y" (refrigeración) y "G" (ventilador). Esta configuración se utiliza normalmente para sistemas básicos de HVAC que requieren tanto calefacción como refrigeración.
  • Limitaciones: Limitado a sistemas sencillos de dos etapas; no admite funciones avanzadas como control adicional de la velocidad del ventilador o zonificación.

Imagen del cable de termostato típico de 4 núcleosFigura 3: Cable de termostato típico de 4 núcleos. (Fuente de la imagen: Syston)

Cable de termostato de 5 núcleos (Figura 4)

  • Función: Agrega un cable común (C) para la alimentación continua junto con la calefacción, la refrigeración y el control del ventilador.
  • Aplicación: Se utiliza con termostatos más avanzados que requieren alimentación constante para Wi-Fi y otras funciones inteligentes. Es adecuado para sistemas básicos de HVAC que admiten tanto calefacción como refrigeración.
  • Cableado: "R" (alimentación), "W" (calefacción), "Y" (refrigeración), "G" (ventilador) y "C" (común)
  • Limitaciones: Normalmente se utiliza para sistemas de una sola etapa; no admite configuraciones multietapa o multizona.

Imagen de un cable de termostato típico de 5 núcleosFigura 4: Cable de termostato típico de 5 núcleos. (Fuente de la imagen: Syston)

Cable de termostato de 6 núcleos (Figura 5)

  • Funcionalidad: Se utiliza para sistemas más avanzados con requisitos de control adicionales
  • Aplicación: Además de las conexiones estándar (R, W, Y, G), un cable de 6 conductores puede incluir "C" (cable común para alimentación continua) y un cable auxiliar como "O/B" para controlar bombas de calor.
  • Limitaciones: Admite configuraciones más complejas, pero aún puede carecer de flexibilidad para sistemas multizona o multietapa.

Imagen de un cable de termostato típico de 6 núcleosFigura 5: Cable de termostato típico de 6 núcleos. (Fuente de la imagen: Syston)

Cable de termostato de 8 núcleos (Figura 6)

  • Funcionalidad: Adecuado para sistemas complejos de HVAC de varias etapas.
  • Aplicación: Incluye conexiones para dos etapas de calefacción (W1 y W2) y refrigeración (Y1 e Y2), así como cables de ventilador, alimentación y común. Este cable es ideal para sistemas multietapa en los que se requiere un control preciso de la temperatura
  • Limitaciones: No se suele utilizar en entornos residenciales debido a su mayor complejidad.

Imagen de un cable de termostato típico de 8 núcleosFigura 6: Cable de termostato típico de 8 núcleos. (Fuente de la imagen: Syston)

Cable de termostato de 10 núcleos (Figura 7)

  • Funcionalidad: Diseñado para los sistemas HVAC más avanzados
  • Aplicación: Con 10 núcleos, este cable admite funciones adicionales como múltiples etapas de calefacción y refrigeración, calor auxiliar, calor de emergencia y múltiples velocidades del ventilador. Se utiliza en sistemas avanzados, especialmente en grandes instalaciones comerciales de HVAC.
  • Limitaciones: Rara vez se utiliza en sistemas HVAC domésticos estándar, ya que requiere un termostato avanzado compatible y una configuración de HVAC sofisticada.

Imagen del cable de termostato típico de 10 núcleosFigura 7: Cable de termostato típico de 10 núcleos. (Fuente de la imagen: Syston)

¿Qué es el cable O/B?

El cable O/B, a menudo denominado cable de la válvula de inversión, es esencial para los sistemas de bomba térmica (figura 8). El cable O/B controla la válvula de inversión en una bomba térmica, que determina si el sistema está en modo calefacción o refrigeración. En el modo de refrigeración, el cable O/B se energiza para cambiar la válvula y permitir la refrigeración; en el modo de calefacción, se desenergiza. Este cable suele conectarse al terminal O/B del termostato y la configuración puede variar en función de las especificaciones del fabricante.

Diagrama de designaciones de cableado para un termostato de bomba de calorFigura 8: Designaciones del cableado de un termostato de bomba de calor. (Fuente de la imagen: Syston)

Aplicaciones del cableado de termostatos

El cableado del termostato es esencial para los siguientes componentes de HVAC:

  • Calefacción: Controla unidades de calefacción como hornos y bombas térmicas.
  • Refrigeración: Gestiona los dispositivos de refrigeración, incluidos los acondicionadores de aire centrales.
  • Ventiladores: Controla la velocidad y el modo del ventilador, lo que permite una circulación eficaz del aire.
  • Sistemas HVAC: Integra calefacción, refrigeración y ventilación en una sola unidad de control para una gestión climática sin fisuras.

Los cables del termostato son fundamentales para gestionar estos componentes, lo que permite a los usuarios mantener un ambiente interior ideal y mejorar la eficiencia energética.

Cómo controlar la refrigeración, la calefacción, los ventiladores y la HVAC con el cableado del termostato

Refrigeración: Para controlar los sistemas de refrigeración, conecte el cable "Y" del termostato a la unidad de refrigeración HVAC. El termostato activará el sistema de refrigeración cuando la temperatura interior supere la consigna.

Calefacción: El cable "W" está conectado a la unidad de calefacción. Cuando la temperatura desciende por debajo del nivel deseado, el termostato envía una señal al sistema de calefacción para que se encienda.

Control del ventilador: El cable "G" permite el funcionamiento del ventilador. El termostato puede controlar la velocidad del ventilador (si es compatible) para mantener una circulación de aire constante y garantizar que el aire calentado o enfriado se distribuya uniformemente.

Sistemas de bomba de calor: Para configuraciones de bomba térmica, el cable O/B controla la válvula de inversión, permitiendo que el sistema cambie entre calefacción y refrigeración. Esta configuración es habitual en zonas de clima moderado, donde las bombas de calor son eficaces para el confort durante todo el año.

Preparación del cableado del termostato

Antes de comenzar el cableado del termostato, siga estos pasos preparatorios:

Desconectar la corriente: Asegúrese de que la corriente esté desconectada en la caja de disyuntores para evitar riesgos eléctricos. El cableado del termostato funciona a baja tensión, pero los cortocircuitos accidentales pueden dañar el equipo.

Comprobar la compatibilidad: Compruebe que el termostato y el sistema HVAC son compatibles con el cable del termostato que está utilizando. No todos los termostatos admiten cableado multietapa y algunos pueden carecer de conexiones para núcleos adicionales.

Reunir las herramientas: Prepare las herramientas como pelacables, un destornillador y cinta aislante. Un multímetro también es útil para comprobar las conexiones y asegurarse de que el cableado es correcto.

Identificar los terminales: Etiquete cada cable según su función (por ejemplo, R, W, Y, G) antes de desconectarlo. Este paso es especialmente útil cuando se actualiza o sustituye un termostato existente.

Consultar los diagramas de cableado: Consulte siempre el manual del termostato y el diagrama de cableado HVAC para asegurarse de que las conexiones son correctas. Un cableado incorrecto puede provocar averías o daños en el sistema.

Conclusión:

El cableado del termostato Syston es una parte fundamental de la instalación y el funcionamiento de los sistemas HVAC. Conocer las diferencias entre los distintos tipos de conductores (desde los de 2 núcleos para calefacción sencilla hasta los de 10 núcleos para instalaciones avanzadas de varias etapas) permite a los técnicos y propietarios elegir el tipo de cable adecuado para sus necesidades específicas. El cable O/B tiene un papel esencial en los sistemas de bomba de calor, ya que permite a los usuarios alternar eficazmente entre los modos de calefacción y refrigeración.

Siguiendo las técnicas de cableado adecuadas y comprendiendo los requisitos específicos de cada termostato y componente HVAC, los usuarios pueden lograr una climatización eficaz en diferentes entornos. Garantizar la compatibilidad, una preparación adecuada y un cableado preciso contribuirá al rendimiento óptimo y la duración de los sistemas HVAC.

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Información sobre el autor

Syston Cable Technology

Syston Cable Technology is an established American corporation that designs, manufactures, and sells high-speed electronic cables and low-voltage cables primarily used in dataComm, A/V, security, automation, and electrical markets. The company is headquartered in Chino, California. Their combined global team of employees, innovators, and technologists has empowered customers in all regions of the world to anticipate what’s next and push the boundaries of what’s possible. Syston Cable Technology operates on a promise of "superior quality, innovation, competitive pricing, and on-time delivery".