Acelere la integración de pantallas pequeñas con los TFT IPS HDMI del tipo "conectar y usar" de 3.5 pulgadas

Por Kenton Williston

Colaboración de Editores de DigiKey de América del Norte

Los diseñadores que seleccionan pantallas para controles industriales, equipos médicos y otros sistemas compactos necesitan exprimir más información en pantallas más pequeñas y, al mismo tiempo, mejorar la legibilidad, la facilidad de uso y la fiabilidad. Al mismo tiempo, necesitan reducir costos y acelerar el desarrollo.

Con las opciones tradicionales, ya es todo un reto encontrar la combinación adecuada de tamaño, resolución, brillo y rendimiento industrial. Entonces el problema se convierte en la facilidad de integración. Las pequeñas pantallas industriales suelen ofrecerse en forma de paneles o módulos, pero éstos requieren que los diseñadores dediquen un esfuerzo considerable a luchar con controladores de bajo nivel, retroiluminación y mitigación de interferencias electromagnéticas (EMI).

Este artículo repasa brevemente los retos a los que se enfrentan los diseñadores a la hora de desarrollar sistemas compactos. A continuación, se presentan las pantallas del tipo "conectar y usar" de 3.5", de alta visibilidad, de Newhaven Display y muestra cómo pueden integrarse e implementarse rápidamente.

Aumento de la demanda de pantallas compactas de alta resolución

Históricamente, los equipos de pequeño formato podían conformarse con pantallas de baja resolución. Con su limitada funcionalidad, estos sistemas heredados necesitaban poco más que menús sencillos e indicadores básicos. Sin embargo, los equipos modernos requieren pantallas de alta resolución que puedan presentar datos complejos con una experiencia de usuario pulida.

Estos cambios se han visto impulsados por la introducción de funciones como la conectividad del Internet de las cosas (IoT) y sofisticados análisis. Considere las herramientas de diagnóstico portátiles y los equipos de medición. Estos dispositivos tienen que hacer algo más que informar de las lecturas. Deben proporcionar una visión profunda del rendimiento y ofrecer una guía visual a la hora de abordar los problemas.

La evolución de las plataformas también impulsa los requisitos de resolución. A medida que los entornos RTOS integrados clásicos dan paso a plataformas modernas como Linux, Windows Embedded y Raspberry Pi, los diseñadores se enfrentan a una limitación práctica: los sistemas operativos modernos esperan resoluciones de pantalla de al menos 640 × 480, que las pantallas tradicionales para equipos de pequeño formato sencillamente no pueden ofrecer.

Desde el punto de vista del desarrollo, las resoluciones más altas hacen que resulte práctico reutilizar marcos de interfaz de usuario, widgets y bibliotecas de iconos desarrollados originalmente para computadora de escritorio, tabletas o sistemas integrados con pantallas más grandes. Esta reutilización ayuda a garantizar la coherencia de la marca y el comportamiento en todas las familias de productos, al tiempo que evita el trabajo puntual de bajo nivel de la interfaz gráfica de usuario.

Por qué las pequeñas pantallas tradicionales complican la integración

Para satisfacer estas demandas, los diseñadores se están alejando de la resolución de 320 × 240 habitual en las pantallas pequeñas para acercarse a las pantallas nítidas y sensibles de 640 × 480 de transistores de película fina (TFT) con tecnologías como la conmutación en el plano (IPS) para obtener colores precisos y ángulos de visión más amplios. Esta cuadruplicación del número de píxeles ofrece una interfaz de usuario superior, pero también introduce dos retos interrelacionados.

Las pantallas de alta resolución de menos de 5 in suelen ofrecerse como paneles desnudos a los que se accede a través de interfaces como RGB de 24 bits, LVDS o MIPI-DSI. Para integrar estos paneles, los diseñadores deben enfrentarse al diseño de circuitos de alta velocidad, a un cableado complicado y a las interferencias electromagnéticas de las señales de alta frecuencia. Del mismo modo, las pantallas pequeñas suelen venir con retroiluminación "sólo básica", lo que deja a los diseñadores la tarea de buscar controladores LED e implementar controles de atenuación.

En cuanto al software, los paneles desnudos carecen de mecanismos de descubrimiento estandarizados. Los diseñadores deben configurar manualmente los tiempos de visualización y desarrollar controladores personalizados para la entrada táctil y el control de la retroiluminación. Este trabajo exige unos conocimientos gráficos y del sistema operativo especializados que pueden no ser fundamentales para el enfoque del equipo de producto, y complica las pruebas, la fabricación y el servicio de campo.

Simplificación de la integración de pantallas pequeñas con HDMI y USB

Las pantallas TFT IPS HDMI de 3.5" (figura 1) de Newhaven Display abordan estos problemas integrando un panel de 640 × 480, un controlador de retroiluminación de alto brillo, blindaje EMI y toque capacitivo opcional en un conjunto de pantalla completo. Con una densidad de 228 píxeles por pulgada (PPI), estos paneles ofrecen la resolución necesaria para las interfaces hombre-máquina (HMI) con gran densidad de información sin los tradicionales inconvenientes del diseño de hardware.

Imagen de TFT HDMI IPS de 3.5" de Newhaven DisplayFigura 1: Se muestran pantallas TFT IPS HDMI de 3.5" que integran un nítido panel de 640 × 480 en un completo conjunto "conectar y usar". (Fuente de la imagen: Newhaven Display)

El software de interfaz de video HDMI agiliza la puesta en marcha del sistema. Desde la perspectiva del sistema anfitrión, las pantallas se comportan como monitores HDMI estándar en lugar de como paneles desnudos desconocidos que requieren tablas de temporización personalizadas. Como cualquier monitor HDMI estándar, la interfaz utiliza datos de identificación de pantalla extendida (EDID) para anunciar un modo de 640 × 480, lo que permite la detección automática en Windows, Linux y plataformas populares de computadoras de placa única (SBC) como Raspberry Pi. Esto elimina la necesidad de trabajar con controladores gráficos de bajo nivel y minimiza el riesgo de resoluciones mal configuradas.

El NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP-CTU táctil (figura 2) extiende la filosofía de las interfaces estándar a su entrada táctil capacitiva proyectada (PCAP). Aquí, un conector Micro-USB proporciona tanto la alimentación de 5 V como los datos táctiles para la variante capacitiva. El controlador táctil aparece como un dispositivo de interfaz humana USB estándar (USB-HID) en Windows y Linux, por lo que el sistema operativo instala sus propios controladores automáticamente, sin necesidad de módulos del núcleo específicos del proveedor.

Imagen de NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP-CTU de Newhaven Display con dimensiones (haga clic para ampliar)Figura 2: El NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP-CTU integra un panel nítido de 640 × 480 en un conjunto de pantalla completo con blindaje EMI alrededor de los componentes de alta frecuencia. (Fuente de la imagen: Newhaven Display, modificado por el autor)

Los módulos también simplifican el proceso global de montaje. Con los paneles desnudos, los diseñadores se enfrentan a una integración de varios pasos: montar el cristal TFT en un marco a medida, fijar una placa de controladores independiente en otra parte de la caja, tender delicados cables planos entre los componentes y encontrar espacio para los circuitos discretos de los controladores LED. Los TFT IPS HDMI de 3.5" lo reducen a un único conjunto con cuatro orificios de montaje en las esquinas.

La arquitectura de dos cables (HDMI para video y Micro-USB para alimentación y táctil) sustituye los frágiles circuitos flexibles por cables estándar y los conectores están colocados a lo largo de un borde de la placa de circuito impreso (placa CI) para facilitar el enrutamiento. El blindaje EMI integrado reduce aún más los requisitos de mitigación a nivel del gabinete.

Obtenga legibilidad a la luz del sol con la tecnología IPS

El uso de IPS en las pantallas ofrece un rendimiento óptico excelente en comparación con los paneles tradicionales de nemático trenzado (TN) o de alineación vertical (VA). IPS proporciona un amplio ángulo de visión de 85° en todas las direcciones y mantiene un color y un contraste uniformes en todas las posiciones de visión. Una luminancia típica de 810 candelas por metro cuadrado (cd/m²) para el modelo capacitivo admite el uso en entornos con mucha luz ambiental, lo que permite una visibilidad clara para instrumentos portátiles, paneles de control y otras aplicaciones en entornos exteriores e industriales.

El NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP no táctil (Figura 3) comparte la misma arquitectura general, pero omite la superposición PCAP. Esto permite una pantalla más brillante de 950 cd/m², lo que proporciona una legibilidad aún mejor a la luz del sol para aplicaciones en las que la entrada se maneja a través de botones físicos u otros controles externos. El consumo de corriente del modelo no táctil también es ligeramente inferior (460 miliamperios (mA) típicos frente a 490 mA). Se mantiene la misma conectividad HDMI y USB, siendo el USB el único que proporciona alimentación.

Imagen de NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP de Newhaven Display con dimensiones (haga clic para ampliar)Figura 3: La NHD-3.5-HDMI-HR-RSXP ofrece una pantalla preintegrada de 640 × 480 con apertura de bisel en lugar de táctil capacitiva. (Fuente de la imagen: Newhaven Display, modificado por el autor)

Ambos modelos están especificados para temperaturas de funcionamiento de -20 °C a +70 °C y de almacenamiento de -30 °C a +80 °C. Las pruebas de validación incluyen ciclos térmicos, vibraciones y descargas electrostáticas a ±8 kV en aire y ±4 kV en contacto. Estas características admiten la implementación en entornos industriales, de transporte y exteriores ligeros sin necesidad de que los diseñadores implementen su propia cualificación a nivel de pantalla.

Cómo empezar rápidamente con la configuración del hardware y el software

A nivel de hardware, la integración se centra en tres interfaces principales (figura 4). Un conector HDMI tipo A proporciona la entrada de video, mientras que un conector USB Micro-B suministra 5 V y, en el caso del modelo capacitivo, transporta los datos táctiles USB-HID. Un pequeño bloque de terminales deja al descubierto el pin de control del controlador de la retroiluminación, que acepta una simple señal de habilitación o una forma de onda de modulación de ancho de impulsos de entre 5 kHz y 100 kHz. Los LED de estado indican la alimentación, la detección de enlaces HDMI y la actividad táctil en la versión capacitiva, lo que ayuda a la puesta en marcha y a la resolución de problemas en el lugar.

Imagen de las características principales del TFT IPS HDMI de 3.5" de Newhaven DisplayFigura 4: Las principales características de los TFT IPS HDMI de 3.5" incluyen una interfaz HDMI (1) y USB Micro-B (2), indicadores LED para HDMI, alimentación CC y detección táctil (3-5), y un bloque de terminales de retroiluminación (6). (Fuente de la imagen: Newhaven Display)

Tanto en Windows 10 como en 11, la pantalla se detecta automáticamente como un monitor HDMI genérico. El modelo capacitivo se enumera como dispositivo táctil USB-HID en cuanto se conecta el enlace USB. No es necesaria la instalación de ningún controlador específico y se pueden utilizar las herramientas estándar de configuración de pantalla y calibración táctil.

Los sistemas basados en Linux suelen utilizar HDMI y EDID para la detección automática del modo de forma similar. En la mayoría de las configuraciones, el módulo aparece como una pantalla HDMI estándar y el sistema selecciona automáticamente el modo 640 × 480. Para plataformas como Raspberry Pi, la guía del usuario proporciona líneas de configuración de ejemplo para forzar el modo y la temporización deseados cuando sea necesario. La entrada táctil en la variante capacitiva se expone a través del subsistema de entrada estándar de Linux como un dispositivo USB-HID, lo que simplifica la integración con los marcos gráficos habituales.

El pin de control del conductor LED integrado permite ajustar el brillo de la retroiluminación sin necesidad de añadir un circuito controlador independiente. Se puede utilizar un nivel lógico estático para un control sencillo de encendido/apagado, mientras que una entrada de modulación de ancho de pulso permite ajustar el brillo para entornos con poca luz o para reducir el consumo de energía durante los periodos de inactividad. Este enfoque evita el ruido de conmutación y la complejidad de la disposición asociados a los diseños de controladores discretos de LED de alto voltaje en la placa de circuito impreso principal.

Conclusión

Los diseñadores de equipos de pequeño formato que necesitan una pantalla se enfrentan a muchos retos de integración, costo y tiempo de comercialización que pueden superarse con los módulos TFT IPS HDMI de 3.5" de Newhaven Display. Combinan una resolución de 640 × 480, óptica IPS legible a la luz del sol, interfaces HDMI y USB-HID estándar, un controlador de retroiluminación integrado, blindaje EMI y especificaciones medioambientales industriales, todo ello en un paquete del tipo "conectar y usar" altamente integrado.

DigiKey logo

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Información sobre el autor

Image of Kenton Williston

Kenton Williston

Kenton Williston se licenció en Ingeniería eléctrica en 2000 y comenzó su carrera como analista de referencias de procesadores. Desde entonces ha trabajado como redactor en el grupo EE Times y ha ayudado a lanzar y dirigir múltiples publicaciones y conferencias al servicio de la industria electrónica.

Información sobre la editorial

Editores de DigiKey de América del Norte