Un marco para gabinetes de rack de montaje en pared en implementación de Edge Computing

Por Rakesh Kumar, Ph.D.

Colaboración de Editores de DigiKey de América del Norte

La estrategia de edge computing, que acerca el procesamiento de datos a su origen, requiere implementar equipos informáticos esenciales en entornos no tradicionales. Estas ubicaciones, como almacenes de minoristas, aulas y plantas de fábricas, plantean un reto importante porque a menudo carecen de la superficie dedicada, la seguridad física y las condiciones climáticas controladas de un centro de datos tradicional.

Debido a estas limitaciones, los criterios de especificación estándar son insuficientes para los expertos responsables de la implementación física. El objetivo principal de este artículo es proporcionar un marco técnico para este reto concreto. Describe un marco de especificación técnica que prioriza la capacidad de servicio, la seguridad física y la huella espacial para estas pequeñas áreas no controladas.

Principales retos en entornos de implementación de TI no tradicionales

Las implementaciones en los bordes presentan tres tipos principales de problemas, distintos de los encontrados durante la construcción de los centros de datos.

  1. Ausencia de espacio de suelo disponible: La limitación más inmediata en estos entornos es la ausencia de espacio dedicado al suelo. La mayoría de las veces, el espacio vertical es el único disponible. Como resultado, las soluciones de montaje en pared son una valiosa alternativa a las estanterías de suelo tradicionales para almacenar equipos.
  2. Seguridad física incontrolada: Un centro de datos es una instalación segura con acceso controlado. Por otro lado, las ubicaciones de borde suelen estar abiertas a clientes, personal en general y estudiantes, lo que plantea riesgos de seguridad. En un entorno de este tipo, un rack de estructura abierta es un lastre porque permite que los conmutadores de red, los servidores y los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) puedan sufrir interrupciones accidentales, manipulaciones malintencionadas o robos.
  3. Entornos y acceso no controlados: Las ubicaciones en los bordes carecen de un acceso de servicio consistente y de refrigeración dedicada.
    • Clima: No hay sistemas de refrigeración para estas implementaciones informáticas. Por lo tanto, el polvo, el aire ambiente y los cambios de temperatura pueden afectar al equipo. El propio gabinete debe poder gestionar las cargas térmicas mediante ventilación pasiva.
    • Acceso: Cuando un rack se coloca de esta manera, los objetos ajenos a TI pueden obstruir el servicio y dificultarlo. Los tiempos de servicio más largos aumentan el costo total de propiedad (TCO) si un técnico no puede acceder a la parte trasera del equipo.

El papel de los gabinetes murales como solución

La solución sugerida es utilizar armarios totalmente cerrados y con cerradura en lugar de soportes de marco abierto. Un simple soporte de pared puede sostener un panel de conexiones, pero no resuelve los retos del borde central. No ofrece seguridad, la gestión del flujo de aire es inadecuada y la organización de los cables no es profesional.

En su lugar, un gabinete de montaje en pared hecho a medida funciona como un microcentro de datos independiente. Se trata de una unidad de acero resistente que, en una única solución, resuelve los tres retos:

  • El equipo se traslada del suelo a una pared segura.
  • El acceso no autorizado se impide mediante puertas de acero con cerradura y paneles laterales.
  • Los equipos están protegidos del polvo y los residuos, mientras que el flujo de aire se gestiona mediante paneles de ventilación.

Por lo tanto, la elección de un gabinete de este tipo es una decisión técnica que debe ir más allá de un simple requisito de altura U.

Un marco de especificaciones de 3 puntos para la selección de gabinetes

El éxito de la implementación depende de que se especifiquen las características correctas. Hay que responder a estas tres preguntas para evitar errores de contratación comunes y costosos:

  1. Profundidad: ¿Cuál es la profundidad máxima del componente más profundo (por ejemplo, un servidor o un UPS) que se va a instalar?
  2. Seguridad y acceso: ¿Cuáles son los requisitos de control de acceso y a quién debe impedirse el acceso? ¿Cómo realizarán los técnicos el mantenimiento del equipo tras la instalación?
  3. Dimensionamiento y carga: ¿Cuál es el espacio U total necesario, incluido el espacio para la expansión, y cuál es el peso total de todos los componentes?

Punto de especificación 1: análisis en profundidad de los componentes

Un error común en la adquisición es no verificar la profundidad de los componentes con las especificaciones internas de la caja. Este error podría detener una implementación si una pieza es demasiado profunda para el armario elegido. En primer lugar, hay que medir el componente de mayor profundidad y elegir un gabinete que se adapte a él.

Los gabinetes de montaje en pared suelen agruparse por profundidad.

  • Switch-Depth (poco profundos): Se trata de gabinetes compactos, normalmente de 16.5 pulgadas de profundidad, diseñados para equipos poco profundos, como paneles de conexiones y conmutadores de red estándar. Para una caída de red sencilla, un rack poco profundo como el Eaton Tripp Lite SmartRack SRW6U, que se muestra en la figura 1, es una opción adecuada.

Imagen del diagrama de despiece del SmartRack SRW6U de Eaton (haga clic para ampliar)Figura 1: Diagrama de despiece del SmartRack SRW6U, un gabinete Switch-Depth (Shallow) representativo. (Fuente de la imagen: Eaton)

  • Profundidad del UPS (Profundidad media): Las profundidades de este grupo oscilan entre 20.5 y 24.5 pulgadas, lo que lo hace práctico para muchos usos. Este espacio adicional es necesario para que quepan la mayoría de los sistemas UPS montados en bastidor y los conmutadores Power over Ethernet más grandes, que suelen ser más profundos. Aunque la altura en U sea la misma, esta diferencia sigue siendo significativa. Por ejemplo, la figura 2 muestra que el SmartRack SRW18US ofrece una profundidad de 20.5 pulgadas para implementaciones con muchos conmutadores, mientras que el SmartRack SRW18USDP se extiende hasta las 24.5 pulgadas para acomodar el espacio extra que requieren los sistemas SAI.

Imagen de las características del armario de montaje en pared SmartRack SRW18US de Eaton (haga clic para ampliar)Figura 2: Componentes y características clave del gabinete de montaje en pared SmartRack SRW18US. (Fuente de la imagen: Eaton)

  • Server-Depth (profundo): Aunque muchas implementaciones de borde no requieren servidores, esta clase de recinto está disponible para las que sí los requieren. Si una implementación requiere un servidor 1U, es necesario un gabinete "Server-Depth". El SmartRack SRW12US33G (figura 3), por ejemplo, ofrece una profundidad máxima de dispositivo de 32.5 pulgadas, lo que lo convierte en una de las pocas soluciones de montaje en pared que pueden alojar servidores 1U.

Imagen del diagrama de despiece del gabinete con montaje en pared SmartRack SRW12US33G de Eaton (haga clic para ampliar)Figura 3: Diagrama de despiece que ilustra los componentes del gabinete mural SmartRack SRW12US33G. (Fuente de la imagen: Eaton)

Punto de especificación 2: análisis de la seguridad, la visibilidad y el acceso a los servicios

Tras confirmar la profundidad, el siguiente punto a tener en cuenta es cómo se asegurará el equipo y se le dará mantenimiento.

  1. Seguridad física y cumplimiento: En las zonas públicas, el cerramiento es la principal medida de seguridad física. Todos los gabinetes de Eaton Tripp Lite de los que se habla en este artículo están fabricados en acero de alta resistencia y cuentan con puertas y paneles laterales que se cierran con llave. Como parte de las normas de cumplimiento como PCI DSS (Estándar de Seguridad de Datos para la Industria de Tarjeta de Pago), esta es una característica importante que protege los equipos y soportes físicos.
  2. Visibilidad y estética: Una puerta de acero macizo es segura, pero impide la inspección visual. Para ello, los modelos "G", como el SmartRack SRW12USG, incorporan una ventana frontal de acrílico transparente resistente a las roturas. La figura 4 muestra el modelo con la ventana acrílica en la parte delantera. Este aspecto permite una supervisión de un vistazo mientras se mantiene un estado de bloqueo y puede ayudar a reducir el ruido audible del ventilador. Además, la estética es un requisito válido en entornos como clínicas y oficinas modernas. En este caso, los modelos como el SmartRack SRW6UW de la figura 5 vienen en un acabado de pintura en polvo blanca para hacer juego con el entorno.

Imagen del gabinete SmartRack SRW12USG de EatonFigura 4: El SmartRack SRW12USG, ilustración de la ventana frontal acrílica para inspección visual. (Fuente de la imagen: Eaton)

Imagen del gabinete SmartRack SRW6UW de EatonFigura 5: El SmartRack SRW6UW: se muestra la opción de acabado en blanco para instalaciones estéticas (Fuente de la imagen: Eaton)

  1. Acceso al servicio y TCO: Uno de los principales factores que afectan al TCO es la facilidad de servicio. Un gabinete estático, de parte trasera fija, como el SmartRack SRW12U, es inicialmente más barato de adquirir, pero puede ser difícil de mantener porque los técnicos a menudo tienen que retirar el equipo del rack. Por un pequeño costo adicional, los gabinetes con respaldo abatible como los SmartRack SRW12US y SRW18USDP (figura 6) son una mejor opción. Con estos modelos, todo el cuerpo del armario puede separarse de la pared, lo que facilita el acceso a los paneles traseros y a los cables. Esta capacidad puede afectar significativamente a los tiempos de servicio.

Imagen del gabinete SmartRack SRW18USDP de EatonFigura 6: El SmartRack SRW18USDP, un gabinete con parte posterior abatible especificado por su capacidad para reducir los tiempos de servicio y el costo total de propiedad. (Fuente de la imagen: Eaton)

Punto de especificación 3: Cálculo de la altura en U, el peso y la capacidad de carga

Por último, tras confirmar los requisitos de profundidad y acceso, hay que calcular el tamaño y la carga totales.

  1. Altura en U: Una "U" es una unidad estándar de 1.75 pulgadas de espacio vertical. Debe calcularse la altura U total de todos los equipos actuales. Se recomienda añadir 25-50% más de espacio U para futuras ampliaciones y para mejorar el flujo de aire entre los componentes. Para 5U de equipo, un bastidor de 6U (por ejemplo, SRW6U) ofrece un espacio de expansión mínimo, mientras que un bastidor de 12U (por ejemplo, SRW12USG) proporciona un amplio espacio.
  2. Peso y capacidad de carga: La pared debe poder soportar con seguridad el peso de la caja y de todos los equipos instalados en su interior.
    • Capacidad del armario: Debe comprobarse la capacidad de carga del bastidor. La SRW6U está clasificada para 200 lb y la SRW18USDP, más grande, para 250 lb.
    • Integridad del muro: Esta capacidad depende de la calidad de la construcción del muro. Para una colocación estándar en la pared, todos estos gabinetes tienen orificios de montaje con una separación de 16 pulgadas. Para que la caja sea segura, debe atornillarse a los montantes del edificio o a una estructura de hormigón adecuada.

Conclusión

No hay necesidad de sacrificar la seguridad, la fiabilidad o la capacidad de servicio al trasladar la infraestructura de TI a ubicaciones periféricas. Si una organización utiliza un método de especificación objetivo y centrado en las instalaciones, puede evitar cometer errores comunes de implementación.

Para resolver el problema, se necesita un gabinete con montaje en pared hecho a medida. Las organizaciones pueden implementar con confianza y seguridad la infraestructura de TI en cualquier lugar siguiendo un marco de tres puntos: en primer lugar, verificar la profundidad del dispositivo; a continuación, evaluar las características de seguridad y acceso; y, por último, comprobar la altura en U y la capacidad de carga. Estos pasos pueden transformar un espacio inusual en un microcentro de datos seguro y utilizable.

DigiKey logo

Descargo de responsabilidad: Las opiniones, creencias y puntos de vista expresados por los autores o participantes del foro de este sitio web no reflejan necesariamente las opiniones, las creencias y los puntos de vista de DigiKey o de las políticas oficiales de DigiKey.

Información sobre el autor

Image of Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D.

Rakesh Kumar, Ph.D., is a B2B electronics content writer and strategist and the proprietor of EETips Content Marketing. An IEEE Senior Member and Chair of the IEEE Power Electronics Society Educational Videos Committee, he specializes in creating technical content for electronics manufacturers and distributors. Rakesh has written for WTWH Media publications (EE World, EV Engineering Online), created white papers for TDK Electronics, and contributed to numerous journal and industry publications. With his Ph.D. in electrical engineering, he translates complex technical concepts into clear, practical content that engineers can actually use.

Información sobre la editorial

Editores de DigiKey de América del Norte