Back to top

t-Global Technology

- t-Global Technology es un fabricante y proveedor líder de soluciones de gestión térmica. t-Global fabrica materiales en sus instalaciones de vanguardia en Taiwán y el Reino Unido. Su amplia cartera de productos abarca rellenos de silicona y sin silicona, masillas de silicona y sin silicona, esparcidores de calor de cerámica, amortiguadores de EMI  y térmicos combinados y una amplia selección de aisladores troquelados. Taiwán es la ubicación central para el desarrollo de nuevos productos y la investigación y el Reino Unido asume la responsabilidad de complejos proyectos de ingeniería, prototipado rápido y suministro de tecnología. La filosofía de t-Global se basa en un tiempo muy corto y de MOQ baja, que se traduce en prototipado rápido y comercialización rápida.

Últimos productos Ver todos (25)

Image of t-Global's TG-NSP-60 Series

TG-NSP-60 Series Gap Filler

t-Global Technology introduces their TG-NSP-60 series of high conformability, silicone-free, putty type dispensable gap filler for use in critical applications such as automotive electronics, consumer devices, and sensitive military applications.

Obtener más información
Image of T-Global Technology's Ceramic Heatsink

Disipadores térmicos de cerámica

Los disipadores térmicos de cerámica de t-Global se benefician por ser una propiedad de bajo costo y ligeros. Además, son ideales para aplicaciones de hardware militares y productos para consumidores.

Obtener más información
Image of t-Global Technology's PC96 Non-Silicone Gap Filler

Relleno de no silicona PC96

PC96 de t-Global Technology es un relleno de no silicona que está diseñado para usar donde la desgasificación de la silicona sería un problema y se puede cortar a medida.

Obtener más información
Image of t-Global's PCM-20 Materials

Materiales PCM-20

El PCM-20 de T-Global es un rango de materiales de cambio de fase que se utilizan cuando el rendimiento de enfriamiento excepcional se necesita para aplicaciones críticas.

Obtener más información
Image of t-Global's PC93 Non-Silicone Gap Filler

Rellenador de hueco sin silicona de la serie PC93

La almohadilla térmicamente conductiva para llenar espacios, con una resina sin silicona para uso en aplicaciones que pueden ser sensibles a los aceites de silicona.

Obtener más información
Image of t-Global's TG-LH-EE-90 Thermal Epoxy

Epoxy térmico TG-LH-EE-90

Los productos de la serie TG-LH-EE-90 de t-Global son un adhesivo con base de epoxy de una sola pieza desarrollado específicamente para aplicaciones electrónica de fibra óptica.

Obtener más información

Módulos de capacitación sobre productos Ver todos (30)

Phase Change Materials (PCMs) for the Electronics Industry

Phase Change Materials for the Electronics Industry

Duration: 5 minutes

PCM materials can be used for some of the most demanding of thermal applications.

Thermal Pads

H48 Product Range

Duration: 10 minutes

The H48-2 series of thermally conductive gap fillers covers the thermal conductivity range from 1.8-6 W/m.k and is available for a variety of applications.

Potting Compounds

Flexible Black Epoxy Potting Compounds

Duration: 5 minutes

TG-LH-FBPE-80 is a compound that can be used to increase lifetime, value and reduce operating costs for electronic devices.

1168-2098-ND

TG-NSP35 Non-Silicone Putty Materials

Duration: 10 minutes

TG-NSP35 is perfect for circuit boards where there are multiple component heights that need to be connected to a heat-sink.

Featured Videos Ver todos (11)

t-Global Technology’s Rapid Prototyping Zund Machine

t-Global Technology is committed to supporting customers rapidly and professionally. As such they have invested in a state of the art Zund processing machine.

t-Global Technology’s Clicker Press Die Cutting Machine

Showcasing the Clicker Press die cutting machine used by t-Global Technologies to accurately and repeatedly produce customer specified custom parts.

t-Global Technology’s Non-silicone Dispensable Putties

t-Global Technology showcases the easy to use and low overall cost of ownership non-silicone dispensable putties. Excellent for optics and other applications where outgassing or silicone contamination are a concern.

t-Global Technology – ASTM Part Shore Hardness Testing

ASTM standard shore hardness testing thermal materials is critical to insuring a high quality thermal connection and that a repeatable amount of force is being applied to components in the application.